This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA225:共模抑制不良

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: INA225
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1040248/ina225-bad-common-mode-rejection

器件型号:INA225

您好!

在我们的应用中、我们在 Vs=12VDC、增益=200、REF 为0.23V 时使用 INA225、并将输入从 GND 更改为12V。

现在、在零电流的情况下、我测量相对于 REF 的输出电压:

IN 为 GND 时为0、99mV

输入电压为12V 时为9mV

第二个器件显示了类似的效果0、3mV 和5mV。

这种影响随着工作电压的升高而增加、并且比规定的典型共模抑制更糟。 105dB。

此外、偏移电压大于±150µV μ V。

INA225被标记为"B32 91EJ"。

您是否知道要做什么?

此致

Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karl、

    计算 CMR 和失调电压时、数据表中的测量值以输入为基准。

    对于 CMR 计算、我们具有:

    ((9-.99)*10^-3)/200= 40uV 这将参考输出到输入的变化。

    现在、我们将输入参考输出变化除以共模电压的变化。

    40U/12 = 3.33uV/V 转换为 dB = 109dB

    109dB 是比典型105dB 规格更好的 CMR。

    对于偏移电压、我们将输入参考电压感测= 0时的输出电压。

                 (.99*10^-3)/200 = 4.95uV、低于典型150uV 失调电压。

    因此、对于第二个器件:

                 CMR = 114dB

                 偏移电压= 1.5uV

                 第二个器件还符合典型规格。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Castrense

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C卡斯 特伦斯、您好!

    感谢您提供快速而详细的答案。

    是的、我没有意识到这些值是指 INA225的输入。

     67µV、如果 CMR 最小为95dB (典型值为105dB)、则在12V 输入下、我必须期望输出电压为213µV μ V (Δ V)*200=42mV (13mV)。

    UPS、我希望95dB 非常罕见。

    此致

    Karl