主题中讨论的其他器件: TL431、 LM393LV
尊敬的团队:
我的客户正在使用 LM2903。 他们想知道上电期间的输出状态(H 或 L)是什么? 我确实看到 TLV704X 具有 POR 电路、用于确定上电期间的输出状态(H 或 L)。 因此、LM2903输出状态将悬空、因为它没有内部 POR 电路、对吧? 此外、如果我们在输出端添加一个下拉电阻器、那么在上电期间输出状态将为 L、我对吗?
谢谢!
迪伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我的客户正在使用 LM2903。 他们想知道上电期间的输出状态(H 或 L)是什么? 我确实看到 TLV704X 具有 POR 电路、用于确定上电期间的输出状态(H 或 L)。 因此、LM2903输出状态将悬空、因为它没有内部 POR 电路、对吧? 此外、如果我们在输出端添加一个下拉电阻器、那么在上电期间输出状态将为 L、我对吗?
谢谢!
迪伦
POR 电路可确保输出在加电期间具有定义的状态(高或低或高阻抗、具体取决于其设计方式)。 如果没有 POR 电路、就无法保证。
但对于 LM2903、内部信息有详尽的文档记录;请参阅 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南:

当 VCC 过低而导致三个 VBE 压降(大约2V)时、I1和 I2均被切断、因此 Q7关闭、Q8打开。 但是、当 VCC 对于偏置电路而言太低(大约两个 VBE)时、Q8关闭。
LM2903在输出端需要一个上拉电阻器;额外的下拉电阻器毫无意义。