This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:在上电期间、输出状态是什么

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903, TL431, LM393LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1039478/lm2903-during-power-on-what-is-the-output-status

器件型号:LM2903
主题中讨论的其他器件: TL431LM393LV

尊敬的团队:

我的客户正在使用 LM2903。 他们想知道上电期间的输出状态(H 或 L)是什么? 我确实看到 TLV704X 具有 POR 电路、用于确定上电期间的输出状态(H 或 L)。 因此、LM2903输出状态将悬空、因为它没有内部 POR 电路、对吧? 此外、如果我们在输出端添加一个下拉电阻器、那么在上电期间输出状态将为 L、我对吗?

谢谢!

迪伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    POR 电路可确保输出在加电期间具有定义的状态(高或低或高阻抗、具体取决于其设计方式)。 如果没有 POR 电路、就无法保证。

    但对于 LM2903、内部信息有详尽的文档记录;请参阅 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

    当 VCC 过低而导致三个 VBE 压降(大约2V)时、I1和 I2均被切断、因此 Q7关闭、Q8打开。 但是、当 VCC 对于偏置电路而言太低(大约两个 VBE)时、Q8关闭。

    LM2903在输出端需要一个上拉电阻器;额外的下拉电阻器毫无意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    客户发现开机后有一个步进变化。 请检查下面的波形。 黄色一个是电源、蓝色一个是 OUT1。 它们在 IN1上连接了10K 下拉电阻器、然后连接到 GND。 IN+连接到来自 TL431的1.25 Vref。 在 OUT1、它们确实将10K 电阻器连接到 Vcc。 您可以在此处提供一些建议吗?

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM2903没有 POR。 如果启动时的这种行为是一个问题、请使用带有 POR 的比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提出迪伦问题。  这种对已知启动条件的需求变得越来越普遍。

    正如 Clemens 提到的、最好使用包含 POR 电路的器件。  我还注意到、您的工作电压似乎在3V 范围内。  我们有一个新器件 LM393LV、它是 LM2903的5V 版本。  除了在几乎所有类别中具有更好的规格外、该器件还集成了 POR。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sins,

    我们拥有如此强大的新器件。 我已经向我的客户推荐了它、并查看我们是否可以推动他们进行更改。

    已通知!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。  这是一个令人兴奋的新产品系列、至今已受到好评。  感谢您对我们比较器的支持:)

    卡盘