尊敬的所有人:
我正在设计一个使用 INA188作为仪表放大器来测量一些应变仪的电路。 应变仪并不总是连接到 INA188放大器、因此当没有输入时、应变仪会朝向正电源轨或负电源轨饱和(它们由差分电压供电)。 饱和和可能更高的功耗对我来说不是问题、但我想知道运算放大器在这种情况下是否会损坏、因此我应该将它们连接到基准电压。 如果是、是否可以通过下拉电阻器将两个输入连接到 GND?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
我正在设计一个使用 INA188作为仪表放大器来测量一些应变仪的电路。 应变仪并不总是连接到 INA188放大器、因此当没有输入时、应变仪会朝向正电源轨或负电源轨饱和(它们由差分电压供电)。 饱和和可能更高的功耗对我来说不是问题、但我想知道运算放大器在这种情况下是否会损坏、因此我应该将它们连接到基准电压。 如果是、是否可以通过下拉电阻器将两个输入连接到 GND?
是的、这应该会实现它。
话虽如此、将 Vref 连接到负电源轨后、 输入共模电压 Vcm 从0移开、可显著减小 INA188的线性输出电压范围-请参阅下文。 此外、您是否确实希望输出以负电源轨为基准而不是以接地为基准? Vout = Vref +Vin_dif *增益
您未指定您使用的电源、但任何双电源的潜在问题都是相同的。
一种更好的解决方案可能是将输出参考接地-除非您需要高达300mV 的 Vin_diff 输入范围、否则请参阅下文