This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2197-Q1:允许的最大电阻器

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: TL082, OPA197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1038777/tlv2197-q1-maximum-resistors-allowed

器件型号:TLV2197-Q1
主题中讨论的其他器件:TL082OPA197

我们将一些运算放大器替换为 TLV2197QDGKRQ1。

下面报告了该电路、它在与 Analog Devices 公司的 AD8676配合使用时工作正常。

/resized-image/__size/1241x241/__key/communityserver-discussions-components-files/14/6428.sys_5F00_attachment_5F00_1.png

我们希望使用 RRIO 低偏置电流和低偏移运算放大器、并且我们选择使用 TLV2197QDGKRQ1。

但是、当我们打开电路时、我们看到以下情况:

  • U28A 的引脚1在0V 直流电压下、未向电容器 C87施加交流信号、并且连接到运算放大器输出;
  • U28B 的引脚7显示为44mV
  • 接下来的阶段已饱和。

我们尝试通过移除 R76G 来隔离前两个放大器(从 U28B 传出的另一根导线未连接到任何设备)。 U28B 的输出仍然为44mV、显然没有理由、因为这意味着44nA 的电流流入 U28B 的反馈电阻器并直接来自运算放大器、而数据表中的偏置电流仅为几 pA。

然后、我们决定减小具有相同增益的晶体管 R76D、R76E 和 R76F 的值。 我们决定使用三个10k 电阻器。

这解决了问题(没有 R76G)。

重新安装 R76G 后、整个网络工作正常。

不过、我对该解决方案有点困惑。 实际上、问题似乎与高反馈电阻器有关、但实际上我本来预期 U29A 也会出现同样的问题、即我们对 R77使用2M。 U28A 和 U29B 不会出现此问题也很奇怪、在这两种情况下、我们仍在使用高电阻器。

同样的问题发生在下面网络的第一级、我们必须降级第一级电阻器的值(从而增加电容器的值)、以使其不饱和。 同样、它与其他运算放大器(TL082)一起工作正常。

/resized-image/__size/730x291/__key/communityserver-discussions-components-files/14/sys_5F00_attachment_5F00_2.png

 

同样、在下面的阶段、尽管馈 bak 电阻器的值非常高、但没有发生任何错误。

/resized-image/__size/800x474/__key/communityserver-discussions-components-files/14/sys_5F00_attachment.png

您对此行为有什么解释吗? 它是否与高反馈电阻器有关?

您是否建议用较小的电阻器替代所有高值电阻器?

使用 TLV2197QDGKRQ1设计电路时、是否需要特别注意以避免出现此类问题?

提前感谢您、

Marcello