This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA207:0V 的负电源轨、它会损坏吗?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA207

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1039041/pga207-negative-power-rail-to-0v-will-it-damage

器件型号:PGA207

大家好、

你好。 我必须确认将此 IA 器件的负电源轨短接至接地是否会导致损坏?

我认为这是可以的、因为正常的运算放大器会将输出钳制到0V 的最小值。 我很难从其数据表中找到此信息。 第2页 显示了高达+/-4.5V 的最小电源。

我是否可以知道负 VRAIL 的最大电压限制是多少? 您可以确认吗? 谢谢。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    如果超过了第3页的绝对最大额定值、PGA207可能会损坏、例如、如果电源电压超过+/-18V、器件可能会损坏。  

    以下是 PGA207绝对最大额定值表:

    要回答您的问题、将 V-电源短接至 GND 不会对器件造成永久损坏。  但是、该器件将无法正常运行、因为它需要正确偏置双极电源并在其线性区域内运行。  如前所述、根据 数据表、正常运行的有效电源电压范围为±4.5V 至±18V。

    谢谢、此致、

     Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Luis 的快速响应。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了澄清我的问题、我应该问"最小负 VRAIL 电压是多少?" (它就像最大值、因此我说的最大值)、因为我可以从器件信息表中看到该快照。 但您已经确认了。

    再次感谢您、Luis。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Archie、

    是的、您需要至少一个(V-)=-4.5V 负电源来运行器件、并且允许的最大负电源为(V-)=-18V。  输出电压摆幅由电源决定。  输出摆幅为正电压(V+)- 4V;输出摆幅为负电压(V-)+4V (最小输出摆幅范围)。  

    共模输入电压范围大约比正电源低2.3V、比负电源高1.5V。 由于差分输入电压导致输出电压增大、线性输入范围受内部放大器 A1和 A2的输出电压摆幅的限制。   这显示在数据表第4页的波形图中:输入共模电压范围与输出电压间的关系。

    谢谢、此致、

    Luis