Other Parts Discussed in Thread: PGA207
大家好、
你好。 我必须确认将此 IA 器件的负电源轨短接至接地是否会导致损坏?
我认为这是可以的、因为正常的运算放大器会将输出钳制到0V 的最小值。 我很难从其数据表中找到此信息。 第2页 显示了高达+/-4.5V 的最小电源。
我是否可以知道负 VRAIL 的最大电压限制是多少? 您可以确认吗? 谢谢。
此致、
阿尔基·A.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Archie、
如果超过了第3页的绝对最大额定值、PGA207可能会损坏、例如、如果电源电压超过+/-18V、器件可能会损坏。
以下是 PGA207绝对最大额定值表:

要回答您的问题、将 V-电源短接至 GND 不会对器件造成永久损坏。 但是、该器件将无法正常运行、因为它需要正确偏置双极电源并在其线性区域内运行。 如前所述、根据 数据表、正常运行的有效电源电压范围为±4.5V 至±18V。
谢谢、此致、
Luis
谢谢 Archie、
是的、您需要至少一个(V-)=-4.5V 负电源来运行器件、并且允许的最大负电源为(V-)=-18V。 输出电压摆幅由电源决定。 输出摆幅为正电压(V+)- 4V;输出摆幅为负电压(V-)+4V (最小输出摆幅范围)。
共模输入电压范围大约比正电源低2.3V、比负电源高1.5V。 由于差分输入电压导致输出电压增大、线性输入范围受内部放大器 A1和 A2的输出电压摆幅的限制。 这显示在数据表第4页的波形图中:输入共模电压范围与输出电压间的关系。
谢谢、此致、
Luis