您好、TI 的工程师、我对 运算放大器补偿和开环传递函数:有疑问
有一个0~10V 输入,0~20mA 输出的 CCS、首先此电路不稳定(尤其是 当负载为电容时)。 瞬态响应仿真结果表明输出发生振荡。
因此 、添加一些补偿组件(显示为红线、包括两个电阻器和一个电容)以使环路稳定。


补偿后 、瞬态响应仿真结果显示输出已标记。

开环振幅频率和相位频率仿真结果如下所示、结果显示开环的增益裕度 在第一个时为-38.12dB、在补偿后为15.79。

那么 、补偿电路的原理是什么?
由于我只是想弄清楚补偿部分的影响、所以我简化了电路(移除晶体管并将差分放大器简化为 F)、 简化电路如下所示 。
初始电路和补偿 电路 ?的开环传递函数(AF)是多少