This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM224:此补偿电路的原理是?

Guru**** 2693305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1037684/lm224-what-is-the-principle-of-this-compensation-circuit

器件型号:LM224

您好、TI 的工程师、我对 运算放大器补偿和开环传递函数:有疑问

有一个0~10V 输入,0~20mA 输出的 CCS、首先此电路不稳定(尤其是 当负载为电容时)。 瞬态响应仿真结果表明输出发生振荡。

因此 、添加一些补偿组件(显示为红线、包括两个电阻器和一个电容)以使环路稳定。

补偿后 、瞬态响应仿真结果显示输出已标记。

开环振幅频率和相位频率仿真结果如下所示、结果显示开环的增益裕度 在第一个时为-38.12dB、在补偿后为15.79。

那么 、补偿电路的原理是什么?

由于我只是想弄清楚补偿部分的影响、所以我简化了电路(移除晶体管并将差分放大器简化为 F)、 简化电路如下所示 。

初始电路和补偿 电路 ?的开环传递函数(AF)是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯坦利

    基本思路是通过整个环路传递低频、以执行所需的任务。 在较高频率下(>fc of new 10k 10nF)、反馈将切换到较小的环路、输出返回反相输入(绕过环路的其余部分)。 这个较小的环路没有增益、并且相位损耗比整个环路小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以理解10nF 为高频信号提供了一个更小的环路、相位损耗小于全环路、从而避免了负相位裕度的风险、但 似乎只有10nF 可以实现 该目的、10k 和1k 的功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯坦利上午

    通常、如果您的负载(此处的晶体管)看起来是电容、您可能需要将其与运算放大器输出级隔离。 1k 欧姆似乎很高、我可能会使用100欧姆、以避免在带内的低频环路中放置另一个极点。  

    10千欧姆? 这为我怀疑的整个环路提供了更好的反馈路径。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯坦利

    图片形式的概念。

    1k 与运算放大器 Zo 配合使用可降低由于输出引脚上的容性负载而导致的潜在相位损耗。  

    10k 会增加大环路路径的阻抗。 如果大环路的增益为1,则短环路(C1)成为显性环路的频率为1/(2pirC)=1.6kHz。  如果大环路增益大于1,则“开关”频率将更高。 如果大环路增益小于1 、则"开关"频率将更低。

    我建议您尝试不同的值以获得应用的最佳响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WHA 是"开关"频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    短路环路(C1)成为主导的频率