Other Parts Discussed in Thread: OPA552, THS3091
主题中讨论的其他器件: THS3091
您好!
我 将使用电荷放大器测量以下电路中的 C2电容。 我正在寻找低输出阻抗功率放大器来替代电路中的"E1"理想缓冲器。 我尝试了 OPA552、但我观察到输出端出现振荡(所附 PPT 中的幻灯片9)。 PSpice 文件附在演示文稿中。 您对功率放大器有什么建议吗? 输出阻抗应小于50m Ω。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Shaury、
OPA552的闭环 Zout 阻抗在直流条件下为-94.28dB 或相当于19.3uΩ Ω、最高10Hz (Zo_cl = 50mΩ Ω 时约为 Ω -26dB)。

在闭环系统中、Zout _cl = Zo_ol/(1+T)、其中 T 是闭环反馈中的环路增益、Zo_ol 是开环输出阻抗。
我认为应用的负载可能是容性负载或复杂负载、其中闭环的总相位裕度不足。 如果您能够为我提供输出负载参数(LCR)、我可能能够补偿电路。
如果 OPA552在带宽、压摆率、输出电流等方面的性能足够、您可以继续使用该器件。
e2e.ti.com/.../OPA552-Zo-Acl-09162021.TSC
最棒的
Raymond