This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA552:正在寻找低输出阻抗功率放大器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA552, THS3091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1037230/opa552-looking-for-low-output-impedance-power-amplifier

器件型号:OPA552
主题中讨论的其他器件: THS3091

您好!

 我 将使用电荷放大器测量以下电路中的 C2电容。 我正在寻找低输出阻抗功率放大器来替代电路中的"E1"理想缓冲器。 我尝试了 OPA552、但我观察到输出端出现振荡(所附 PPT 中的幻灯片9)。 PSpice 文件附在演示文稿中。 您对功率放大器有什么建议吗? 输出阻抗应小于50m Ω。

e2e.ti.com/.../TnM-Capacitance-measurement-20210916.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaury、

    OPA552的闭环 Zout 阻抗在直流条件下为-94.28dB 或相当于19.3uΩ Ω、最高10Hz (Zo_cl = 50mΩ Ω 时约为 Ω -26dB)。

    在闭环系统中、Zout _cl = Zo_ol/(1+T)、其中 T 是闭环反馈中的环路增益、Zo_ol 是开环输出阻抗。  

    我认为应用的负载可能是容性负载或复杂负载、其中闭环的总相位裕度不足。 如果您能够为我提供输出负载参数(LCR)、我可能能够补偿电路。  

    如果 OPA552在带宽、压摆率、输出电流等方面的性能足够、您可以继续使用该器件。

    e2e.ti.com/.../OPA552-Zo-Acl-09162021.TSC

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raymond! 我使用的是 THS3091、而不是 OPA552。 在高频(1MHz)时、我需要较小的阻抗。