This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA455:电流是分步式的

Guru**** 2768165 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA455, OPA2191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1035842/opa455-the-current-is-step-by-step

器件型号:OPA455
主题中讨论的其他器件: OPA2191

您好,TI 专家:

  我正在使用 OPA455扩展电流,下面是示例原理图。 我混淆了电流波形,为什么它会出现脉冲电流。 您能帮助分享技术知识。    

  DAC 输出为50点、达到0V–3.3V OPA455增益为29、因此输出电压为95.7V。

e2e.ti.com/.../01_5F00_source_5F00_0913.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "PN5V"是否意味着-5V? 否则、您将超出 OPA455的共模输入电压范围。

    为什么电路输入端的信号为"0V-2.5V"、而 OPA455的+INPUT 端的信号为"1V-3.5V"?

    在电路中、测量示波器图中显示的电流在哪里?

    OPA455是变热还是变热?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了 Kai 的问题之外、白色 O 示波器迹线上的尖峰(CH1 -输出电流?) 这就是您要问的问题? 我假设黄色波形是 OPA455输出电压?

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 和 Thomas 的友好答复

    1、蓝色 CH1是我测量 PP95V 线路中电流的电流探头、黄色 CH2是在 T3测试点测量的。

    2、 "PN5V"是指-5V 吗? 否则、您将超出 OPA455的共模输入电压范围。  

      >>>是的! 它是-5V。

      为什么电路输入端的信号为"0V-2.5V"、而 OPA455的+INPUT 端的信号为"1V-3.5V"?

      >>这是一个文书错误、OP 是工作 跟随器、OPA455的+input 将为  "0V-2.5V"、或者将根据 DAC 基准电压更改为"0-3.3V"。

     OPA455是变热还是变热?

     >> OP 工作得非常好。

    3、 之前的原理图没有添加 Q3和 Q4、我测量 R2的高侧电流、上升沿可以测量大电流、下降沿也可以测量 R2的一些电流。 我认为 R2电流的下降沿应该为零、因为电容器对电压和电流进行放电。 我不知道为什么下降沿可以测量电流?

    我使用 DAC 生成上升沿和下降沿、因此输出电压有一定的垂直阶跃、您能建议一些使输出波 更加平滑的建议吗? 上升沿时间介于0.1ms 和3000ms 之间、与下降沿时间相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    但是、根据您的第3项、OPA455电路在反馈环路中确实包含 Q1和 Q2功率晶体管。 它们似乎是作为 B 类跟随器级运行。  随着输出晶体管上的偏置随 DAC 电压的变化、环路可能在某些点变得不稳定。

    您是否在电路中没有 Q1和 Q2的情况下尝试过相同的测试? 我意识到您无法驱动高电流、但我们需要知道 OPA2191/OPA455电路本身是否具有干净的输出。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如 Thomas 所述、如果 DAC 输出发生变化时电路变得不稳定、则 U4A 输入端的低通滤波器应该会有所帮助。 在测试点"T2"和信号接地之间安装一个电容。

    (在没有执行相位稳定性分析的情况下) C5对我来说有点奇怪。 我认为100nF 有点高。 高电容在反馈环路中可能会适得其反。 在大多数情况下、您不希望在反馈环路的较高频率处出现短路、但只希望有一些相位超前来补偿不必要的相位滞后。 我会检查是否还有更小的 C5。 从几十 pF 开始、必要时增大。

    您是否已经执行了相位稳定性分析?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明、您的电路不可瞬态:

    e2e.ti.com/.../xing_5F00_opa455.TSC

    我会尝试进行这些修改(原理图中的 C1和 R6):

    e2e.ti.com/.../xing_5F00_opa455_5F00_1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai 和 Thomas 非常感谢您的友好回复。

    根据您的建议、我将更改 C1和 R6值、但需要时间购买。

    2.还有一个问题是如何选择 RC 低通滤波器? 请检查所附内容是否包含更多详细信息。

    e2e.ti.com/.../OPA455_5F00_0917.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    感谢您对 Xing 的 OPA455电路进行完整的稳定性分析。 让我们看看 Xing 在 C1和 R6修订版后会发现什么。

    Xing、

     DAC 输出的 RC 是否为低通? 此类滤波器被称为 DAC 重建滤波器、或抗成像滤波器此 类滤波器的设计  非常重要、通常不仅仅需要一个简单的 RC 滤波器。 以下是有关该主题的 TI DAC 精密实验室培训课程的链接:

    https://training.ti.com/sites/default/files/docs/TIPL4705%20-%20DAC%20Output%20Response.pdf

    该滤波 器看起来 可能是整个设计中非常困难的一部分。 以下 是有关 音频 DAC 的有源滤波的 TI 模拟工程师电路、该 DAC 可能可用于 您的应用:

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa322/sbaa322.pdf

    此致、Thomas 精密放大器应用工程