请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO224 大家好、
ISO224是否有任何最小 Rload 要求? 客户希望使用 ISO224将负载驱动为2kOhm、数据表将负载描述为典型值10kOhm。 他们计划使用 ISO224直接驱动差分 ADC、其输入阻抗估计为2k Ω~ 4k Ω。
此致、
佐崎武
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Takeshi、
2k 负载不应出现问题、因为负载电流远离 ISO224的+/-18mA 额定输出短路电流。 以下仿真显示了输出负载为1k、2k 和10k 时的曲线叠加。 如您所见、没有区别:

e2e.ti.com/.../takeshi_5F00_iso224.TSC
另一个问题是 ISO224的输出是否足够快、从而使 ADC 输入端的电荷桶滤波器在 ADC 采集时间内稳定得足够快。 您打算使用哪种 ADC?
Kai