This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:最小 Rload 要求

Guru**** 2520850 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1037019/iso224-minimum-rload-requirement

器件型号:ISO224

大家好、

ISO224是否有任何最小 Rload 要求? 客户希望使用 ISO224将负载驱动为2kOhm、数据表将负载描述为典型值10kOhm。 他们计划使用 ISO224直接驱动差分 ADC、其输入阻抗估计为2k Ω~ 4k Ω。  

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi、

    2k 负载不应出现问题、因为负载电流远离 ISO224的+/-18mA 额定输出短路电流。 以下仿真显示了输出负载为1k、2k 和10k 时的曲线叠加。 如您所见、没有区别:

    e2e.ti.com/.../takeshi_5F00_iso224.TSC

    另一个问题是 ISO224的输出是否足够快、从而使 ADC 输入端的电荷桶滤波器在 ADC 采集时间内稳定得足够快。 您打算使用哪种 ADC?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    我同意 Kai 的看法、即对于 ISO224、2k Ω 负载不应成为问题、需要考虑 ADC 输入滤波器的充电特性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai、Alex

    感谢您的评论和支持。 我可以通过电子邮件讨论 ADC 吗?

    此致、

    佐崎武