This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237-Q1:-48V 和 IO 接口

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA237-Q1, ISO1640, INA237, TIDA-00313, INA238, INA228
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1036915/ina237-q1--48v-and-ios-interface

器件型号:INA237-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO1640INA237TIDA-00313INA238INA228

您好,

我们正在寻找-48V 电压轨的 VI 测量。 我选择了 INA 238 237 228、但我怀疑它是否支持-48V。 请澄清。
以下详细信息:
1)电源轨-48/20A
2) VI 也连接 ISO164x (如果可以、我们可以将 INA 237-Q1与 ISO1640BD 连接吗?) 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    我想采用针对电流感应应用进行优化的隔离式放大器:

    https://www.ti.com/isolation/isolated-amplifiers/products.html

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、不是关于隔离式放大器、请找到随附的文件。
    1)是否可以将 INA237-Q1与 ISO1640连接?
    2) INA237 -Q 是否支持-48V 电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、

    感谢您使用 TI 论坛。  以下是我对您问题的回答:

    [引用 userid="438115" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1036915/ina237-q1--48v-and-ios-interface ]1)电源轨-48/20A[/quot]

    是的、这可以采用与 TIDA-00313 (https://www.ti.com/tool/TIDA-00313)中类似的方式使用。

    [引用 userid="438115" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1036915/ina237-q1--48v-and-ios-interface ]2) VI 也与 ISO164x 连接(如果可以将 INA 237-Q1与 ISO1640BD 连接吗?)

    是的、INA237/INA238/INA228也可以与 ISO1640搭配使用、这与在上述 TIDA 中也是如何实现的类似。 (请注意、对于该器件、SCL 线路是单向的、因此您只需正确定向它、以便 MCU 可以运行时钟)。