请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA237-Q1 主题中讨论的其他器件: ISO1640、 INA237、 TIDA-00313、 INA238、 INA228
您好,
我们正在寻找-48V 电压轨的 VI 测量。 我选择了 INA 238 237 228、但我怀疑它是否支持-48V。 请澄清。 以下详细信息: 1)电源轨-48/20A 2) VI 也连接 ISO164x (如果可以、我们可以将 INA 237-Q1与 ISO1640BD 连接吗?)