Other Parts Discussed in Thread: OPA659, TINA-TI, OPA690
主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 OPA690
您好!
我想设计高速峰值检测器。 可以使用 OPA659运算放大器吗? (它在 TINA-TI 仿真中正常工作、但我想确保)
我在下面附上了我的仿真文件。
此致、
Behtan Umut Mercan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您回复 Sima 和 Kai。
我将向 ADC 发送输出信号、但我认为我应该在第二个运算放大器输出端放置50R 电阻器。
我的输入信号带宽约为200kHz。 对于电阻分压器、我计划使用1206或其他类似的薄膜电阻器。 通过这种方式、我可以确保我的信号不会失真。 如果您想查看我的分压器计划、我将其附加到下面的 Tina 文件中。 对于1206电阻器、我估计其杂散电容小于1uF。 (为了实现杂散电容建模、我将串联电感和并联电容放置到电阻器上。)
此致、
Behtan Umut Mercan
您好、Behtan、
每个 SMD 电阻器的100nH 串联电感和1pF 并联电容有点太大。 有关典型值、请参阅此处:
e2e.ti.com/.../freqresp_2D00_1.pdf
Kai