This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA659:高速峰值检测器

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA659, TINA-TI, OPA690
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1034591/opa659-high-speed-peak-detector

器件型号:OPA659
主题中讨论的其他器件: TINA-TIOPA690

您好!

我想设计高速峰值检测器。 可以使用 OPA659运算放大器吗? (它在 TINA-TI 仿真中正常工作、但我想确保)

我在下面附上了我的仿真文件。

此致、

Behtan Umut Mercan

e2e.ti.com/.../Peakdetectorcircuit.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Behtan、

    看起来稳定。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bethan、

    但请记住、电路在输入端具有相当高的欧姆值。 这可能会导致稳定性问题。 电路可能需要一些屏蔽。

    此外、OPA690的高输入偏置电流可能会导致一些失调电压误差(12µA μ V x 4kOhm = 48mV)。

    不要忘记在第二个 OPA690的输出端安装隔离电阻器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我将使用 OPA659及其输入偏置电流 0.0032µA μ A (最大值)、并向第二个运算放大器输出添加了100欧姆的隔离电阻器。

    关于第一个问题、您能告诉我如何确保电路不会导致稳定性问题。 您可以看到,我对运算放大器不太满意:( 如果可能,您可以与大家分享具有高输入阻抗运算放大器+屏蔽的参考设计吗?

    此致、

    Behtan Umut Mercan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Behtan、

     电路对我来说也很好。 对于第二级输出端的电阻器、Kai 指的是使用示波器探头进行测量时放大器存在容性负载的情况。 10至50欧姆的小型隔离电阻器应将电容与放大器的输出阻抗"隔离"。 此外、这里是 有关高输入阻抗设计的应用手册。

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Behtan、

    除了 Sima 所说的内容、您还可以将大约几十 pF 的电容与4K 电阻器并联。 这会大幅降低第一个 OPAMP 在高频时的正输入端所看到的阻抗、并严重降低从输出端到输入端的电容反馈。

    或者、您是否出于某种原因需要使用频率补偿分压器、例如在交流电压表中? 您的输入信号带宽是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回复 Sima 和 Kai。

    我将向 ADC 发送输出信号、但我认为我应该在第二个运算放大器输出端放置50R 电阻器。

    我的输入信号带宽约为200kHz。 对于电阻分压器、我计划使用1206或其他类似的薄膜电阻器。 通过这种方式、我可以确保我的信号不会失真。 如果您想查看我的分压器计划、我将其附加到下面的 Tina 文件中。 对于1206电阻器、我估计其杂散电容小于1uF。 (为了实现杂散电容建模、我将串联电感和并联电容放置到电阻器上。)

    此致、

    Behtan Umut Mercan

    e2e.ti.com/.../voltagedividerthin.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Behtan、

    每个 SMD 电阻器的100nH 串联电感和1pF 并联电容有点太大。 有关典型值、请参阅此处:

    e2e.ti.com/.../freqresp_2D00_1.pdf

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢您的帮助。 我在给出较高的值之前先阅读您的 pdf、以确保正确。 您对电路还有其他意见吗? 否则、我将关闭该线程。

    此致、

    Behtan Umut Mercan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Behtan、

    正如我之前所说的、您可以将一个大约几十 pF 的电容器与4K 电阻器并联、以提高稳定性。 您将在仿真中看到、在执行此操作时、200kHz 时的频率响应几乎保持不变。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的支持。 我在第二级电阻器的输出中添加了10R 电阻器。 对于数十 pF 电容器:如果我理解正确、它将提高我的稳定性、但我不必放置它。  

    此致、

    Behtan Umut Mercan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Behtan、

    如果您认为电路的行为怪异、请尝试添加一个与4K 电阻并联的47pF NP0。 您还可以将10R 隔离电阻器增加到100...200R

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想输入47pf 没有任何危害。 但是、当我将10R 增加到100-200R 时、压降会增加。

    再次感谢你。 我从您那里学到了很多放大器知识。  (正如我所看到的,您对每个人都很有帮助。TI 应该给您工资 。)

    此致、  

    Behtan Umut Mercan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好主意

    Kai