主题中讨论的其他器件: TINA-TI
大家好、
我们的客户正在 使用 LTSpice 仿真 PGA281、并注意 到仿真在信号中显示了一些误差。 屏幕截图的上部是输入信号、下部是输出信号。 增益为1/8、因此期望输出端的信号为±0.5V。 此仿真错误是否是 由于 PGA281的加密 Spice 模型造成的?
此致、
Danilo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Danilo、
在 TINA-TI 中工作:
e2e.ti.com/.../danilo_5F00_pga281.TSC
Kai
您好 Danilo、
PGA281模型未加密、因此、我不确定这是否是由于该特定模型与 LTSpice 之间的另一个兼容性问题造成的。 遗憾的是、我无法在 LTSpice 工具上直接重现/支持仿真、因为这是不同供应商提供的仿真器。 PGA281模型于2013年发布、并经测试/验证可在 TINA TI 内工作。 Kai 在上面提供了一个 PGA281仿真文件。
谢谢、此致、
Luis
您好 Danilo、
我参与了 PGA281仿真模型的开发。 我们使用不同的 PSpice 兼容仿真器对其进行了测试、发现它运行正常、我们尝试的任何仿真器都不会发生意外。 正如 Luis 所说、我们无法帮助解决涉及 TI 模型的 LT Spice 仿真问题、因为仿真器是 TI 竞争对手的财产。
我在下面展示了从 TopSPICE 接收的 PGA281模型的仿真、该仿真是我使用的购买仿真器。 我运行了直流和瞬态仿真、使用 TopSPICE 实现收敛和校正结果没有困难。 瞬态响应如下所示。 与应用 TINA-TI Spice 的 Kai 一样、我在运行仿真时没有遇到任何问题。
我们真正能做的就是建议您联系 LT Spice 应用团队的所有者。 他们应该能够 进一步帮助您的客户、这似乎是合理的。
此致、Thomas
精密放大器应用工程
尊敬的 Thomas:
它在 LTSpice 中对我有效
e2e.ti.com/.../danilo_5F00_pga281.zip
Kai
您好 Danilo、
我从 TI 网站上的产品文件夹中下载了 PGA281的 PSpice 模型、并将文件"PGA281.LIB"复制到文件夹"LTspiceIV/lib/sub"中。
然后、我启动了 LTSpice 并打开了新原理图。 我插入了指令".inlcude PGA281.LIB"。
我在 LTSpice 中打开了"PGA281.LIb"文件、并在库文件中标记了.subckt 行、以生成模型、就像您所做的那样。 然后、我将生成的模型(如普通零部件)导入到原理图中(通过标题中的"与门")、我从文件夹[自动生成]中选取了该模型。 我绘制了完整的原理图并运行仿真。 显示错误后、我再次删除了".include PGA281.LIB"指令。 之后、仿真运行时没有出现任何问题。
我添加了 asc。 文件、因为 TI 不允许我发布 asc。 文件。
请务必注意、LTSpice 必须在"以管理员身份运行"模式下启动!! 只需双击桌面上的 LTSpice 图标就不会有问题。
Kai