This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:LTSpice 仿真错误

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA281, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1034332/pga281-ltspice-simulation-error

器件型号:PGA281
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、

我们的客户正在 使用 LTSpice 仿真 PGA281、并注意 到仿真在信号中显示了一些误差。 屏幕截图的上部是输入信号、下部是输出信号。 增益为1/8、因此期望输出端的信号为±0.5V。 此仿真错误是否是 由于 PGA281的加密 Spice 模型造成的?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    在 TINA-TI 中工作:

    e2e.ti.com/.../danilo_5F00_pga281.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    PGA281模型未加密、因此、我不确定这是否是由于该特定模型与 LTSpice 之间的另一个兼容性问题造成的。   遗憾的是、我无法在 LTSpice 工具上直接重现/支持仿真、因为这是不同供应商提供的仿真器。   PGA281模型于2013年发布、并经测试/验证可在 TINA TI 内工作。  Kai 在上面提供了一个 PGA281仿真文件。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我参与了 PGA281仿真模型的开发。 我们使用不同的 PSpice 兼容仿真器对其进行了测试、发现它运行正常、我们尝试的任何仿真器都不会发生意外。 正如 Luis 所说、我们无法帮助解决涉及 TI 模型的 LT Spice 仿真问题、因为仿真器是 TI 竞争对手的财产。

    我在下面展示了从 TopSPICE 接收的 PGA281模型的仿真、该仿真是我使用的购买仿真器。 我运行了直流和瞬态仿真、使用 TopSPICE 实现收敛和校正结果没有困难。 瞬态响应如下所示。 与应用 TINA-TI Spice 的 Kai 一样、我在运行仿真时没有遇到任何问题。

    我们真正能做的就是建议您联系 LT Spice 应用团队的所有者。 他们应该能够 进一步帮助您的客户、这似乎是合理的。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    它在 LTSpice 中对我有效

    e2e.ti.com/.../danilo_5F00_pga281.zip

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    感谢你的帮助!

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢您在 LTSpice 中仿真 PGA281并分享仿真结果。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我们收到了客户的反馈、

    感谢您的回答:
    很遗憾、我无法打开它、因为我没有您的 PGA281型号。

    请将其发送给我吗? (.asy 和.lib 文件)

    您如何将该模型纳入 LTSpice?
    我打开了从 TI 网站侧下载的.lib 文件、在库文件中标记.subckt 行、并从中生成模型。
    你做了什么不同的事情吗?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我从 TI 网站上的产品文件夹中下载了 PGA281的 PSpice 模型、并将文件"PGA281.LIB"复制到文件夹"LTspiceIV/lib/sub"中。

    然后、我启动了 LTSpice 并打开了新原理图。 我插入了指令".inlcude PGA281.LIB"。

    我在 LTSpice 中打开了"PGA281.LIb"文件、并在库文件中标记了.subckt 行、以生成模型、就像您所做的那样。 然后、我将生成的模型(如普通零部件)导入到原理图中(通过标题中的"与门")、我从文件夹[自动生成]中选取了该模型。 我绘制了完整的原理图并运行仿真。 显示错误后、我再次删除了".include PGA281.LIB"指令。 之后、仿真运行时没有出现任何问题。

    我添加了 asc。 文件、因为 TI 不允许我发布 asc。 文件。

    请务必注意、LTSpice 必须在"以管理员身份运行"模式下启动!! 只需双击桌面上的 LTSpice 图标就不会有问题。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    谢谢你。

    您好 Danilo、

    如果您需要有关 PGA281的进一步帮助、请告知我们。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您共享的过程解决了该问题。 非常感谢你的帮助。

    您好、Luis、

     PGA281 现在正在使用 LTSpice。 感谢您的支持!

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    真是个好消息。   如有任何需要、请告知我们。  感谢 Kai / Thomas 提供了流程...

     此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的反馈和建议。

    此致、

    Danilo