Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
电路图如下、电源输入为14V 稳定、第一级运算放大器的输入电压 OUT1为1~4V、运算放大器后的输出 OUT2为2~8V。 OUT2是 左端电压跟随器的输入、而 DA-OUT 是输出。 在实际使用中、由于其他导线的干扰、DA-OUT 和接地(引脚1、4)之间将产生大约1.2V 的交流电压。 发现芯片经常损坏。 有两种症状:1. 跟随器的输出不随输入变化、固定为8v、12v 等。 2、1、4引脚击穿短路。 请分析情况以及如何改进电路、谢谢!
外部负载为几兆欧、测得的电流仅为5uA