This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:运算放大器电压跟随器 LM2904芯片始终断开

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1034761/lm2904-the-op-amp-voltage-follower-lm2904-chip-is-always-broken

器件型号:LM2904
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

电路图如下、电源输入为14V 稳定、第一级运算放大器的输入电压 OUT1为1~4V、运算放大器后的输出 OUT2为2~8V。 OUT2是 左端电压跟随器的输入、而 DA-OUT 是输出。 在实际使用中、由于其他导线的干扰、DA-OUT 和接地(引脚1、4)之间将产生大约1.2V 的交流电压。 发现芯片经常损坏。 有两种症状:1. 跟随器的输出不随输入变化、固定为8v、12v 等。 2、1、4引脚击穿短路。 请分析情况以及如何改进电路、谢谢!

外部负载为几兆欧、测得的电流仅为5uA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rose、

    不应将 C86直接安装到 OPAMP 的输出端。 这可能会导致稳定性问题。 一种更好的方法是插入隔离电阻器并结合二极管钳位、以保护 OPAMP 输出免受负向电压的影响。

    但为什么会有"来自其他线的推理"? 在任何情况下、您都应该针对该 EMI 采取一些措施。 使用屏蔽电缆会有所帮助吗? EMI 来自哪里?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玫瑰、

    是否可以包含器件的示波器截图? 您是否对此设计进行了仿真? 第一级的增益为41、因此当您在 OUT1上输入1V 至4V 范围内的任何值时、您将使输出电压降低。

    我同意 Kai 对这种干扰的担忧。 这会导致放大器输出端产生1.2V 交流电压。  

    我在 TINA-TI 中附加了一个仿真

    e2e.ti.com/.../LM2904_5F00_voltage_5F00_follower.TSC

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玫瑰、

    此输出是否离开电路板(连接到电缆的连接器)? 如果是、则 ESD / EOS 是造成损坏的主要原因。

    这更稳定、并且更好地抵御 ESD /EOS。

    Jerry、两个电阻都是10k