This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:Iq

Guru**** 2523260 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1034302/ina333-iq

器件型号:INA333

您好!  

为了确认我的设置是否正常工作、我参考了数据表中的 IQ:  

电流设置:V+=2.75V、V-=-2.75、RL=10k、Vref =中间电源(GND)、G=1。

我看到 Iq 与352uA 的 V+串联。 我忘记了一些数学吗? 对于 INA 内部的每个运算放大器、该数字是否应该除以3?  

祝你一切顺利、
卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    感谢您的发帖。 我可以为你效劳。

    我们实际上有一个计算器、用于计算特定 INA 的 INA 电路总电流消耗。 这可以在模拟工程师计算器中找到。 单击放大器和比较器、然后单击 INA 电流消耗。 从下拉菜单中选择 INA333并输入:

    • 电源(Vs+、Vs-)
    • 输入差分电压(IN+、IN-)
    • 参考电压
    • 增益
    • Rload
    • Vtermination

    输入所有参数后、单击"Calculation"并观察整个电路中的每个电流。  

    该工具可从以下位置下载: https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC 

    下面是一个设置和输出示例:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、  

    感谢您向我介绍资源、以下是我的具体情况:  

    我看到的 IQ 相当高(不是预期的50uA)、而是352uA。  
    我看到的唯一区别是我使用的是去耦电容器。 数据表中的电气特性数据是否在不使用去耦电容器的情况下获取?  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、  

    我认为 IQ 已关闭、因为我还在同一电源上运行 Vref (我不使用)的缓冲器。 我将移除它、并将重新测试。  

    感谢您向我展示该工具!

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    我很高兴您发现该工具很有用。 如果您遇到任何问题、请告诉我。