您好!
我使用 OPA818仿真放大器电路。 我将使用其中两个、每个增益为10 x、以实现100 x 放大。 我的输入电压介于0.001V 和0.035V 之间。我根据运算放大器的数据表执行了所有操作、但放大系数不是100。 取决于输入电压、放大率在90和140之间有所不同。 我使用的是 LSPICE 和 OPA818的型号、我从 TI 产品网站上下载了该型号。
这是我的电路。

非常感谢。
Ali
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用 OPA818仿真放大器电路。 我将使用其中两个、每个增益为10 x、以实现100 x 放大。 我的输入电压介于0.001V 和0.035V 之间。我根据运算放大器的数据表执行了所有操作、但放大系数不是100。 取决于输入电压、放大率在90和140之间有所不同。 我使用的是 LSPICE 和 OPA818的型号、我从 TI 产品网站上下载了该型号。
这是我的电路。

非常感谢。
Ali
尊敬的 Kai:
感谢您的回答。
是的、我真的需要这么快的运算放大器。 我将执行双脉冲测试、并希望在上升/下降时间低至20ns 的情况下测量电流、而在增益更高的情况下、运算放大器将失去速度。
我需要至少200MHz 的带宽。 我有一个直流链路和一个电源模块。 之间的电阻器具有大约70 uOhm 的铜电流载波。 我将使用螺钉将 PCB 连接到此覆铜上、并使用 SMA 连接器测量放大的电压作物。
您好、Ali、
当 OPA818与70µR Ω 分流器远程时、您可以使用50R 电缆实现这一目的:


e2e.ti.com/.../ali_5F00_opa818.TSC
或者、您也可以将 OPA818安装在靠近70µR Ω 分流器的位置、如下所示:


e2e.ti.com/.../ali_5F00_opa818_5F00_1.TSC
输入端的33R2电阻器与输入电容结合使用、充当弱低通滤波器。 它们还有助于抑制 LC 谐振。 有时、可以使用这些电阻器的值进行一些实验。
Kai