This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA818:放大因子不正确

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1033239/opa818-amplification-factor-incorrect

器件型号:OPA818

您好!

我使用 OPA818仿真放大器电路。 我将使用其中两个、每个增益为10 x、以实现100 x 放大。 我的输入电压介于0.001V 和0.035V 之间。我根据运算放大器的数据表执行了所有操作、但放大系数不是100。 取决于输入电压、放大率在90和140之间有所不同。 我使用的是 LSPICE 和 OPA818的型号、我从 TI 产品网站上下载了该型号。

这是我的电路。

 

非常感谢。

Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    您是否注意到您选择的 OPA818是一款超高速运算放大器? 您是否确实需要解补偿的2.7GHz 运算放大器?

    您需要的带宽是多少? 您的输入信号是什么? 它来自哪里? 输入或输出端是否涉及任何电缆?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回答。

    是的、我真的需要这么快的运算放大器。 我将执行双脉冲测试、并希望在上升/下降时间低至20ns 的情况下测量电流、而在增益更高的情况下、运算放大器将失去速度。

    我需要至少200MHz 的带宽。 我有一个直流链路和一个电源模块。 之间的电阻器具有大约70 uOhm 的铜电流载波。 我将使用螺钉将 PCB 连接到此覆铜上、并使用 SMA 连接器测量放大的电压作物。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

     这不是增益放大问题、而是电压偏移问题。 OPA818具有典型值为+/-0.35mV 的相对较低的失调电压、但与输入电压相比、这会导致100x 增益级输出端出现可见误差。  

    谢谢、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    当 OPA818与70µR Ω 分流器远程时、您可以使用50R 电缆实现这一目的:

    e2e.ti.com/.../ali_5F00_opa818.TSC

    或者、您也可以将 OPA818安装在靠近70µR Ω 分流器的位置、如下所示:

    e2e.ti.com/.../ali_5F00_opa818_5F00_1.TSC

    输入端的33R2电阻器与输入电容结合使用、充当弱低通滤波器。 它们还有助于抑制 LC 谐振。 有时、可以使用这些电阻器的值进行一些实验。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为你是对的。 当我将5mV 作为输入时、在第一个运算放大器之后、我将53,5mV 作为输出。 您是否有任何补偿失调电压的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    您说过您测量快速脉冲。 在这种情况下、您只需更正示波器处的偏移即可。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我也是这样。 非常感谢您的回答。