你好。
我对 OPA2990IPWR 电源电压的绝对最大额定值有疑问。
数据表中规定的最小电源电压为0 [V]。
但是、当我在电源开启之前或电源关闭后测量电压(V +≒0 [V]和 V-≒0 [V])时、Vs =(V +)-(V-)=-6.8 [mV]。
理想情况下、V +和 V-均处于 GND 电平、但假设此结果是由外部噪声引起的。
此用法是否正常? 还是该运算放大器会断开?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
我对 OPA2990IPWR 电源电压的绝对最大额定值有疑问。
数据表中规定的最小电源电压为0 [V]。
但是、当我在电源开启之前或电源关闭后测量电压(V +≒0 [V]和 V-≒0 [V])时、Vs =(V +)-(V-)=-6.8 [mV]。
理想情况下、V +和 V-均处于 GND 电平、但假设此结果是由外部噪声引起的。
此用法是否正常? 还是该运算放大器会断开?

Yamamoto 先生、您好!
-6.8mV 看起来并不危险、但您应该检查电源电压引脚是否在加电和断电期间变得比-6.8mV 更负。 这是危险的。
看到负电源电压有点奇怪、这意味着即使电源电压为零、也会从电源电压汲取一些电流。 当使用双极电源电压并且 OPAMP 由两个电源电压供电并且电源电压在断电期间不同步下降时、有时会出现这种情况、 例如、由于其中一个电源电压消耗了较大的电流、或者驱动电源电压稳压器的电路之一比另一个电路弱。
除非电流较高、否则电源电压与信号接地之间的虚拟电阻器会有所帮助。
但是、如果我建议为电源电压输出添加肖特基二极管闩锁保护。 查看此主题中提供的链接:
Kai