This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2990:电源电压的绝对最大额定值

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1034012/opa2990-absolute-maximum-rating-of-the-supply-voltage

器件型号:OPA2990

你好。
我对 OPA2990IPWR 电源电压的绝对最大额定值有疑问。
数据表中规定的最小电源电压为0 [V]。
但是、当我在电源开启之前或电源关闭后测量电压(V +≒0 [V]和 V-≒0 [V])时、Vs =(V +)-(V-)=-6.8 [mV]。
理想情况下、V +和 V-均处于 GND 电平、但假设此结果是由外部噪声引起的。
此用法是否正常? 还是该运算放大器会断开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamamoto 先生、您好!

    -6.8mV 看起来并不危险、但您应该检查电源电压引脚是否在加电和断电期间变得比-6.8mV 更负。 这是危险的。

    看到负电源电压有点奇怪、这意味着即使电源电压为零、也会从电源电压汲取一些电流。 当使用双极电源电压并且 OPAMP 由两个电源电压供电并且电源电压在断电期间不同步下降时、有时会出现这种情况、 例如、由于其中一个电源电压消耗了较大的电流、或者驱动电源电压稳压器的电路之一比另一个电路弱。

    除非电流较高、否则电源电压与信号接地之间的虚拟电阻器会有所帮助。

    但是、如果我建议为电源电压输出添加肖特基二极管闩锁保护。 查看此主题中提供的链接:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/957524/opa2990-about-powerup-sequence

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamamoto San、您好!  

    我同意 Kai 的评论、但也想指出、超出器件的绝对最大额定值会以不可预测的方式损坏器件。 我建议将 V-引脚固定在建议的工作范围内、并更换电路板上当前可能损坏的器件。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州