This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL072H:(P) SPICE 仿真文件中的输入失调电压不正确

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1033306/tl072h-input-offset-voltage-incorrect-in-the-p-spice-simulation-file

器件型号:TL072H
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工程师好、

当我使用 P SPICE (TL07XH_TL08XH -修订版 B)时、在一个简单的单位增益应用中、在+/- 5V 电源下、输入失调电压看起来是9mV。

该值超出了运算放大器的最大限制、我希望得到的是典型值。

这是仿真文件中的错误还是我出错了?

TINA 仿真环境中是否也存在此误差?

谢谢、

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    是的、我可以在 TINA-TI 中确认这一点:

    该模型不遵循数据表图6-7所示的典型行为。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认、这样我们就可以得出这个参数的仿真模型是错误的结论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    我认为是这样。 但让我们等待 TI 员工的回答。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik 和 Kai、  

    我在 该模型上运行了 AN1516的预制电路、并获得了正确的模型参数:

    已检查模型以在 ±20电源电压下工作。 我同意您在较低电源电压范围(±5)下、型号发出的 Vos 不正确。 我测试了不同的电源电压范围、看起来低至 ±13、它仍然在数据表规格范围内、任何更低的范围、并且超出数据表规格。  

    为了便于分析 、我建议使用 TINA 中的±20来获得最准确的仿真参数。  

    祝你一切顺利、  
    卡罗莱纳州   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供解决方法、但您希望对所提供的模型有一定的信任...

    顺便说一下、当输入失调电压在+/- 13和+/-20V 电源之间从4mV 变为1mV 时、与7V 功率增加相比、它的差值为3mV、这也不符合10uV/V PSRR。 ;-)

    此致、感谢您的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、  

    实际上、该参数未建模。 网表显示所有已建模的参数。  
    * TL07XH_TL08XH -修订版 B
    *由 Gerasimos Madalvanos & Carolina Walter 创建;2020年12月29日-由 GPAMPS 团队修订;2021-08-20
    *由 Green-Williams-Lis 运算放大器宏模型架构创建
    *德州仪器(TI)公司版权所有2020
    (二
    *宏模型仿真参数:
    (二
    带 RL、CL 效应(AOL)的*开环增益和相位 VS 频率
    *单位增益带宽(GBW)
    *输入共模抑制比与频率间的关系(CMRR)
    *电源抑制比与频率间的关系(PSRR)
    *差分输入阻抗(ZID)
    *共模输入阻抗(zic)
    *开环输出阻抗与频率间的关系(Zo)
    *流经电源的输出电流(Iout)
    *输入电压噪声密度与频率间的关系(en)
    *输入电流噪声密度与频率间的关系(IN)
    *输出电压摆幅与输出电流(Vo)间的关系
    *短路输出电流(ISC)
    *静态电流(IQ)
    *稳定时间与容性负载(ts)的关系
    *压摆率(SR)
    *小信号过冲与容性负载
    *大信号响应
    *过载恢复时间(tor)
    *输入偏置电流(Ib)
    *输入失调电流(IO)
    *输入失调电压(Vos)
    *输入共模电压范围(VCM)
    *输入失调电压与输入共模电压间的关系(Vos 与 Vcm)
    *输入/输出 ESD 单元(ESDin、ESDout)
    (二
    .subckt TL07XH_TL08XH IN+ IN- VCC VEE OUT

    正确地对 PSRR 与频率建模:  

    该模型的典型特征评定是在 ±20下进行的、该模型的设计符合该参数。  

    如果您想了解有关模型精度的更多信息以增强信任度、我建议阅读 AN1516

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。 该应用手册提供了良好的背景参考。

    当然、并非所有东西都可以建模为宏模型、但是变化的 Vos 对我来说有点奇怪。

    一般而言、我知道模型并不完整、但它们产生的效果比实际器件多、这是我所期望的。

    祝你一切顺利、感谢你的支持。