主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工程师好、
当我使用 P SPICE (TL07XH_TL08XH -修订版 B)时、在一个简单的单位增益应用中、在+/- 5V 电源下、输入失调电压看起来是9mV。
该值超出了运算放大器的最大限制、我希望得到的是典型值。
这是仿真文件中的错误还是我出错了?
TINA 仿真环境中是否也存在此误差?
谢谢、
Erik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Erik、
实际上、该参数未建模。 网表显示所有已建模的参数。
* TL07XH_TL08XH -修订版 B
*由 Gerasimos Madalvanos & Carolina Walter 创建;2020年12月29日-由 GPAMPS 团队修订;2021-08-20
*由 Green-Williams-Lis 运算放大器宏模型架构创建
*德州仪器(TI)公司版权所有2020
(二
*宏模型仿真参数:
(二
带 RL、CL 效应(AOL)的*开环增益和相位 VS 频率
*单位增益带宽(GBW)
*输入共模抑制比与频率间的关系(CMRR)
*电源抑制比与频率间的关系(PSRR)
*差分输入阻抗(ZID)
*共模输入阻抗(zic)
*开环输出阻抗与频率间的关系(Zo)
*流经电源的输出电流(Iout)
*输入电压噪声密度与频率间的关系(en)
*输入电流噪声密度与频率间的关系(IN)
*输出电压摆幅与输出电流(Vo)间的关系
*短路输出电流(ISC)
*静态电流(IQ)
*稳定时间与容性负载(ts)的关系
*压摆率(SR)
*小信号过冲与容性负载
*大信号响应
*过载恢复时间(tor)
*输入偏置电流(Ib)
*输入失调电流(IO)
*输入失调电压(Vos)
*输入共模电压范围(VCM)
*输入失调电压与输入共模电压间的关系(Vos 与 Vcm)
*输入/输出 ESD 单元(ESDin、ESDout)
(二
.subckt TL07XH_TL08XH IN+ IN- VCC VEE OUT
正确地对 PSRR 与频率建模:

该模型的典型特征评定是在 ±20下进行的、该模型的设计符合该参数。

如果您想了解有关模型精度的更多信息以增强信任度、我建议阅读 AN1516。
祝你一切顺利、
卡罗莱纳州