This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3001:关于 THS3001

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3001, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1033236/ths3001-about-ths3001

器件型号:THS3001
主题中讨论的其他器件: THS3491

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

我想使用具有单电源和输出高电压的 THS3001。
但它不起作用。
使用评估板时、增益为2。

您能否推荐与 THS3001类似的单电源芯片? (最大输出电压25V、高带宽)

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    您能说为什么它不起作用吗? 什么不起作用?

    您是否注意到 THS3001不是输入轨到轨运算放大器、并且输入电压必须与电源电压保持2V 的距离?

    大多数能够提供大于25V 电源电压的 HF 运算放大器不是轨到轨输入。 亲自查看:

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/high-speed/products.html#p1261max=25;44

    请提供有关您的应用的更多详细信息并发布原理图。 您的输入电压到底是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用较新的 THS3491

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    使用 THS3491时、输入需要与电源轨保持超过4V 的距离。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Kai、  

    当您定义类似这样的器件时、您必须询问您是否确实要支持单位增益缓冲器应用。 为什么? 如果是这样、您的输入信号具有与输出相同的压摆率、但 THS3491旨在提供增益以提高振幅和输出压摆率。  

    因此、我特意为设计人员提供了更多的空间来共源共栅输入电流源以改善 CMRR (CFA 的输入缓冲器具有相对较低的 CMRR、因为增益小于1.0 -在电流镜偏置设置的上下提供更高的阻抗有助于实现这一点)。  

    因此、是的、THS3491具有相对较高的输入余量、但可以使用一些同相增益或反相运行、这是无关的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、Qi、  

    如果您需要电流反馈运算放大器的转换率、则需要满足输入/输出余量要求。 只要 I/O 摆幅远离削波限值、单电源就可以正常工作。 世界上没有 RR 输入 CFA 器件和只有1个 RRout CFA 器件。 因此、THS3001和 THS3491等器件可提供相应的速度、但该设计需要使摆幅远离电源轨指定的量。 您如何通过增益为2的设计实现这一目标?