Other Parts Discussed in Thread: THS3001, THS3491
主题中讨论的其他器件: THS3491
大家好、支持团队
我的客户有以下问题:
我想使用具有单电源和输出高电压的 THS3001。
但它不起作用。
使用评估板时、增益为2。
您能否推荐与 THS3001类似的单电源芯片? (最大输出电压25V、高带宽)
非常感谢。
此致、
Yuki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Yuki、
您能说为什么它不起作用吗? 什么不起作用?
您是否注意到 THS3001不是输入轨到轨运算放大器、并且输入电压必须与电源电压保持2V 的距离?
大多数能够提供大于25V 电源电压的 HF 运算放大器不是轨到轨输入。 亲自查看:
https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/high-speed/products.html#p1261max=25;44
请提供有关您的应用的更多详细信息并发布原理图。 您的输入电压到底是多少?
Kai
当然、Kai、
当您定义类似这样的器件时、您必须询问您是否确实要支持单位增益缓冲器应用。 为什么? 如果是这样、您的输入信号具有与输出相同的压摆率、但 THS3491旨在提供增益以提高振幅和输出压摆率。
因此、我特意为设计人员提供了更多的空间来共源共栅输入电流源以改善 CMRR (CFA 的输入缓冲器具有相对较低的 CMRR、因为增益小于1.0 -在电流镜偏置设置的上下提供更高的阻抗有助于实现这一点)。
因此、是的、THS3491具有相对较高的输入余量、但可以使用一些同相增益或反相运行、这是无关的。