请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA3221 您好、先生、
我的客户对 TC ALERT 引脚有疑问。 为什么1.2V 用于进行通道总线电压测量?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我的客户对 TC ALERT 引脚有疑问。 为什么1.2V 用于进行通道总线电压测量?