This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:通道总线电压测量上检测到1.2V

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1032582/ina3221-1-2v-detected-on-channel-bus-voltage-measurement

器件型号:INA3221

您好、先生、

我的客户对 TC ALERT 引脚有疑问。 为什么1.2V 用于进行通道总线电压测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.2V 是固定阈值、用于触发 TC 引脚。 如果这正是您所要求的,它不会影响总线电压测量。

    如果您不关心总线电压上升时间的相对计时、只需将 TC 引脚保持断开状态。

    此致、Guang