This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237:500V 总线电压

Guru**** 1826550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1159163/ina237-500v-bus-voltage

器件型号:INA237

是否可以使用连接到 VBUS 的外部电阻分压器将测得的总线电压扩展到500VDC? 电流测量为低侧。 重新计算(包括分压器分压比)功率和电压不是问题-在外部完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过使用连接到 VBUS 的外部电阻分压器、可以将测得的总线电压扩展到500VDC。

    为了计算外部功率和电压、我们还需要考虑 VBUS 引脚上的芯片内部电阻。 该电阻的典型值为1MOhm:

    此致、Guang