请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA237 是否可以使用连接到 VBUS 的外部电阻分压器将测得的总线电压扩展到500VDC? 电流测量为低侧。 重新计算(包括分压器分压比)功率和电压不是问题-在外部完成。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否可以使用连接到 VBUS 的外部电阻分压器将测得的总线电压扩展到500VDC? 电流测量为低侧。 重新计算(包括分压器分压比)功率和电压不是问题-在外部完成。