This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:1-3.3V 至4-20mA 电压至电流转换

Guru**** 2384450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1158053/lm324-1-3-3v-to-4-20ma-voltage-to-current-conversion

器件型号:LM324
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好,团队

如何使用     LM324修改以下/连接电路至1-3.3V 至4-20mA 电压电流转换器(作为发送器) ?

以下电路可在 1-5V 至4-20mA 范围内正常工作  

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/938083/lm324-1-5v-to-4-20ma-voltage-to-current-conversion

 提前感谢

此致,

Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vivian、

    您可以通过更改反馈组件 R13来调整此电路。 您的新值将为3.3V/20mA、而不是250欧姆(5V/20mA)、因此可提供165欧姆。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢您的回复。

    在我结束时做了一些经验之后
    我对电压-电流转换器的要求如下所示

    660mV - 4mA
    3.3V - 20mA。

    请帮帮我。

    此致,

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivian、

    要调整电流的中心点、您需要向另一个引脚施加电压、这可以通过电阻器来实现。 尝试使用以下电路。

    e2e.ti.com/.../LM324-Howland1_5F00_3V3.TSC

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我的要求中填充165欧姆、如下所示:
    660mV - 4mA
    3.3V - 20mA。

    请检查随附的 TINA-TI 模型和屏幕短接。

    再次感谢。 这是一个更新。
    Jerry 在其最新端口 LM324 Howland1_3V3.TSC 模型中共享的模型
    675mV - 1.62mA、而不是4mA
    上限为右。

    e2e.ti.com/.../LM324-Howland_5F00_3.3_5F005F00_165_5F00_Ohm.TSC

    请帮帮我。

    谢谢、此致、

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivian、

    抱歉。 我所附的设计适用于原始帖子、要求使用1-3.3V。

    您所连接的电路似乎输出正确的4-20mA 和660mV-3.3V。 这看起来是正确的。

    最棒的
    Jerry