主题中讨论的其他器件: TINA-TI
您好,团队
如何使用 LM324修改以下/连接电路至1-3.3V 至4-20mA 电压电流转换器(作为发送器) ?
以下电路可在 1-5V 至4-20mA 范围内正常工作

提前感谢
此致,
Vivian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Vivian、
要调整电流的中心点、您需要向另一个引脚施加电压、这可以通过电阻器来实现。 尝试使用以下电路。


e2e.ti.com/.../LM324-Howland1_5F00_3V3.TSC
最棒的
Jerry
您好、Jerry、
我的要求中填充165欧姆、如下所示:
660mV - 4mA
3.3V - 20mA。
请检查随附的 TINA-TI 模型和屏幕短接。
再次感谢。 这是一个更新。
Jerry 在其最新端口 LM324 Howland1_3V3.TSC 模型中共享的模型
675mV - 1.62mA、而不是4mA
上限为右。



e2e.ti.com/.../LM324-Howland_5F00_3.3_5F005F00_165_5F00_Ohm.TSC
请帮帮我。
谢谢、此致、
Vivian