Other Parts Discussed in Thread: INA826
尊敬的专家:
我的客户正在考虑 INA826并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
图58中的 INA826在过压保护电路和输入引脚上的+Vs/-vs 之间具有一个二极管。
请告诉我们每一项的评级。
(__LW_AT__1)过压保护
我认为过压保护电路可保护高达-40V 和+40V 的电压、这是正确的吗?
最大电流是否为8mA?
(2)+Vs 和-Vs 之间的保护二极管
我找不到有关连接到+vs/-vs 的二极管的任何说明。
请提供电压和电流规格。
该规格是否也适用于 RG 和基准引脚?
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一