This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:过压保护电路和保护二极管规范

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1136239/ina826-the-spec-of-overvoltage-protection-circuit-and-protection-diode

器件型号:INA826

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 INA826并有疑问。  

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

图58中的 INA826在过压保护电路和输入引脚上的+Vs/-vs 之间具有一个二极管。

请告诉我们每一项的评级。

(__LW_AT__1)过压保护

我认为过压保护电路可保护高达-40V 和+40V 的电压、这是正确的吗?

最大电流是否为8mA?

(2)+Vs 和-Vs 之间的保护二极管  

我找不到有关连接到+vs/-vs 的二极管的任何说明。

请提供电压和电流规格。

该规格是否也适用于 RG 和基准引脚?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    您能否解释一下您为什么需要了解保护二极管的额定值? 您是否计划让更高的电流流经它们?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看我的以下评论:

    (__LW_AT__1)过压保护

    我认为过压保护电路可保护高达-40V 和+40V 的电压、这是正确的吗?  

    内部电路确实会保护高达+/-40V 的电路。  但是、 如果输入引脚的驱动电压低于其负轨2V 或以上、并且输入源可提供超过3.5mA 的电流、则输出将切换到高侧、而不是保持低电平-请参阅下面的图17。  因此、添加10k 输入电阻可防止输出相位反转。  这会将输入电流限制在+/-2.5mA 左右-请参阅下面的图18。   

    最大电流是否为8mA?  

    最大输入电流 约为+/-10mA、但内部输入 JFET 会将电流限制在8mA 以下-请参阅下文

    (2)+Vs 和-Vs 之间的保护二极管  

    我找不到有关连接到+vs/-vs 的二极管的任何说明。

    所有 I/O 引脚均通过 ESD 二极管与最大直流电流为+/-10mA 的电源轨进行保护。

    请提供电压和电流规格。

    将输入电流限制为10mA 将限制 ESD 二极管上的电压、从而防止 任何损坏

    该规格是否也适用于 RG 和基准引脚?  

    是的、确实如此-所有 I/O 引脚都受到 ESD 二极管到最大直流电流为+/-10mA 的电源轨的保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai 和 Marek、

    在这种情况下、客户考虑使用 INA826而不是 AD4520。

    评价还可以,他们需要内部登记审查的资料。

    我可以使用规格过压保护和保护二极管。

    我还有一个问题、

    关于保护二极管、VF 是如何的。

    一般而言、它为0.5V、我能不能认为 INA826的保护二极管 Vf 也为0.5V。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

     二极管的正向偏置电压 Vf (或 Vd)不是固定电压、而是流经二极管的电流、Id 和温度(VT=KT/q)的函数、可以 从二极管公式得出-请参阅下文。

    假设一个典型的过程参数:is = 1fA 且 n=1、

    在25°C 条件下,ID=1uA,Vd=kT/q*ln (1uA/1fA)=0.0254V*ln (1e9)=0.526V

    在25度 C 时,如果 id=10mA,Vd=0.0254*ln (10e-3/1e-15)=0.760V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢您的回复和准确解释。

    我知道、Vf 0.5V 是25摄氏度下1uA 的规格。

    其他放大器描述了该值。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于极低的二极管电流 ID、正向偏置电压 Vf 约为0.5V; 随着电流因高 VCM 而增加、INA826 JFET 输入电阻会增加、从而将电流限制在10mA 以下、从而防止损坏 ESD 保护二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢您的回复、很抱歉您迟到了回复。

    我了解 VF 随电流的变化。

    我与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。  祝您好运!