This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA121:使用 INA121时的振荡

Guru**** 2505895 points
Other Parts Discussed in Thread: INA103, INA121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/980602/ina121-oscillations-on-using-ina121

器件型号:INA121
主题中讨论的其他器件:INA103

您好、先生、

一位客户购买了两款输入放大器:INA103和 INA121。

他想知道这两个仪表放大器之间的区别是什么。

他用它来放大来自 Honeywell 传感器的信号:

sensing.honeywell.com/honeywell-sensing-basic-board-mount-pressure-abp-series-datasheet-32305128-en.pdf

他获得了4的增益。 但是、当他与 INA121合作时、他会遇到很多振荡、但当他与 INA103合作时、他没有问题。

感谢您的宝贵建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您的 INA121和/或 INA103有何负载? 您通过仿真或实际传感器配置看到了哪种振荡? INA103的带宽比 INA121高、但 INA121的 I_BIAS 电流比 INA103低得多。 您是否会向我们展示压力传感器中的惠斯通电桥模拟前端(除非它是集成压力模块)?  

    请确保您具有图3中建议的模拟输入级、其中 INA121具有适当的输入偏置电流返回路径和输入共模范围。 如果您为我提供了实际的传感器参数、我可以为您进行仿真。  

    是 INA121中的仿真。  

     /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/INA121-Gain4-02222021.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您的回答。

    我正在使用 ABP Honeywell:

    我的放大器的负载在 PLC 中:79.7K Ω... 我不进行仿真、我正在使用我的压力传感器。 我在中添加了一个10K 电阻器作为 ina121数据表的图3。

    我还有另一个问题、每次我靠近电路时、振荡都会增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    问:我还有另一个问题、每次我靠近电路时、振荡都会增加。

    您能否缩短试验电路板配置中的输入和输出松散导线?  INA121的输出周围有太多天线(LC 寄生效应)。 此外、示波器探针具有电容、可能会导致 振荡效应。 以下是我的建议:

    1.缩短 INA121周围的松散电线  

    针对这个配置的缓冲器 INA121的输出。   

    如果您在 INA121的输出上看到额外的振荡、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Raymond、

    感谢你的建议。

    我已按照您建议的步骤操作、

    在我对 ina121输入进行短路期间、我没有振荡。 但是、我通知您、此电路将折叠到底部的控制板中。 这样、我将使用另一个 ina121、通过它接收温度传感器发送器的电流环路、我不会遇到太多问题、但每次我靠近电路时、它也会振荡。 但是、对于压力传感器的电压输出、变化对我的测量有很大影响、我使用的是长18 AWG 电缆。
    请跳过名为 ultimoyaaa...的文件

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您告诉我您正在使用 ABP Honeywell。 该系列中有许多型号。 您能为我提供完整的器件型号吗? 您的压力传感器的灵敏度有多敏感?  

    我想知道您观察到的振荡是真实的。 如果传感器的压力以 fs 为单位、您可能会在走过传感器时产生压力变化。 您能否在压力端口上放置一块电气胶带、并查看在靠近传感器的位置行走时它是否仍然"振荡"? (我的猜测)。  

    如果您在 INA121的输出端放置了一个运算放大器缓冲器、我目前无法解释该问题。   

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    另请尝试以下配置。  

    1.将 C4/R2从100nF 降低到1nf (与您之前的原理图相比)。

    2.移除 Rg 增益电阻器以及 INA121增益=1的引脚1和 PIN8上的松散导线(如果 Rg 开路),并查看 INA121输出上的“振荡”是否仍然存在。  

    如果您的问题得到解决、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Raymond、

    感谢您为我提供的所有支持。 我将离开几天、离开我的电路项目。 但我有一个问题,我正在把这个项目作为一个大学论文进行。 考虑到我使用屏蔽电缆、我想知道为什么我应该使用 INA103而不是 INA121来测量压力传感器的电压、 并且我还使用 ina121测量温度变送器(4至20mA)的电流。 (到目前为止、这不会给我带来问题)。

    我使用的 abpdjt001pga5传感器的范围为0至1 psi、在该传感器中、我仅打算获得大约0至0.6 psi 的测量值。
    由于我使用压力传感器来测量储罐液位、因此很难将由我的存在引起的压力变化作为振荡的原因。 只需将我的臂靠近 ina121电路、我就会产生振荡。
    可能我一直使用这一术语、但我对灵敏度和分辨率感到困惑、因为这是0.000702psi / mV、以电平测量值表示为0.4mm / mV。

    其他测试将在我回家后完成。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我不认为 INA121是问题。 我注意到 abpdjt001pga5传感器可能使用标称5Vdc (或3.3V)来获得激励电压并消耗高达3.8mA (标称值为2.7mA)的电流、这意味着内部惠斯通电桥的总电压为5V/2.7mA = 1.852kOhm。  

    放置在传感器底部的10kOhm 可能会限制传感器所需的偏置电流。 请尝试以下配置。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/INA121-Gain4-02262021.TSC

    请告诉我这是不是问题。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Raymond、

    在我在以前的消息中附加的图像中、

    观察到、我没有在压力传感器后面使用10K 电阻器、

    实际上、我没有为其使用任何电阻器、IN + IN V。-IN V 使用设置为0.5V 的可变电阻、以消除压力传感器偏移、

    由于仪表压力为0psi、因此它等于0.5V。 请您能给我一个文本、说明您的阻力是什么。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您能否向我发送 INA121的完整压力传感器原理图? 我正在尝试解决您的问题: "只需将我的手臂靠近 ina121 电路、我就会产生振荡。" 。  我正在尝试找出压力传感器配置或 INA121感应电路中出现的"振荡"问题。  

    解决"振荡"问题后、我们可以在0psi 处理0.5V 失调电压问题、  

    您是否尝试了以下传感器配置? 请告诉我您的发现。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    传感器已包含放大器:-)

    无需将其连接到 INA103或 INA121。 请将传感器输出端的这个100nF 替换为1nF 电容、如 Raymond 所述。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    谢谢你。

    我需要使用输入放大器来减去0.5V、而放大器 Aprox 4V/V 用于 PLC 的模拟输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我会这样做:

    e2e.ti.com/.../frank_5F00_ina121.TSC

    请记住、P1生成的0.5V 偏移电压仅与+12V 电源电压一样精确。 因此、作为一项改进、您可能需要改用电压基准芯片。 此外、请注意 INA121的电源电压干净、稳定且无噪声。 如果它们包含任何高频纹波、则可能需要进一步的电源电压滤波。

    Kai