主题中讨论的其他器件:INA103、
您好、先生、
一位客户购买了两款输入放大器:INA103和 INA121。
他想知道这两个仪表放大器之间的区别是什么。
他用它来放大来自 Honeywell 传感器的信号:
他获得了4的增益。 但是、当他与 INA121合作时、他会遇到很多振荡、但当他与 INA103合作时、他没有问题。
感谢您的宝贵建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Frank、
您的 INA121和/或 INA103有何负载? 您通过仿真或实际传感器配置看到了哪种振荡? INA103的带宽比 INA121高、但 INA121的 I_BIAS 电流比 INA103低得多。 您是否会向我们展示压力传感器中的惠斯通电桥模拟前端(除非它是集成压力模块)?
请确保您具有图3中建议的模拟输入级、其中 INA121具有适当的输入偏置电流返回路径和输入共模范围。 如果您为我提供了实际的传感器参数、我可以为您进行仿真。
是 INA121中的仿真。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/INA121-Gain4-02222021.TSC
最棒的
Raymond
您好、Frank、
问:我还有另一个问题、每次我靠近电路时、振荡都会增加。
您能否缩短试验电路板配置中的输入和输出松散导线? INA121的输出周围有太多天线(LC 寄生效应)。 此外、示波器探针具有电容、可能会导致 振荡效应。 以下是我的建议:
1.缩短 INA121周围的松散电线
针对这个配置的缓冲器 INA121的输出。
如果您在 INA121的输出上看到额外的振荡、请告诉我。
最棒的
Raymond
您好、 Raymond、
感谢您为我提供的所有支持。 我将离开几天、离开我的电路项目。 但我有一个问题,我正在把这个项目作为一个大学论文进行。 考虑到我使用屏蔽电缆、我想知道为什么我应该使用 INA103而不是 INA121来测量压力传感器的电压、 并且我还使用 ina121测量温度变送器(4至20mA)的电流。 (到目前为止、这不会给我带来问题)。
我使用的 abpdjt001pga5传感器的范围为0至1 psi、在该传感器中、我仅打算获得大约0至0.6 psi 的测量值。
由于我使用压力传感器来测量储罐液位、因此很难将由我的存在引起的压力变化作为振荡的原因。 只需将我的臂靠近 ina121电路、我就会产生振荡。
可能我一直使用这一术语、但我对灵敏度和分辨率感到困惑、因为这是0.000702psi / mV、以电平测量值表示为0.4mm / mV。
其他测试将在我回家后完成。
谢谢。
您好、Frank、
我不认为 INA121是问题。 我注意到 abpdjt001pga5传感器可能使用标称5Vdc (或3.3V)来获得激励电压并消耗高达3.8mA (标称值为2.7mA)的电流、这意味着内部惠斯通电桥的总电压为5V/2.7mA = 1.852kOhm。
放置在传感器底部的10kOhm 可能会限制传感器所需的偏置电流。 请尝试以下配置。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/INA121-Gain4-02262021.TSC
请告诉我这是不是问题。
最棒的
Raymond
您好、Frank、
您能否向我发送 INA121的完整压力传感器原理图? 我正在尝试解决您的问题: "只需将我的手臂靠近 ina121 电路、我就会产生振荡。" 。 我正在尝试找出压力传感器配置或 INA121感应电路中出现的"振荡"问题。
解决"振荡"问题后、我们可以在0psi 处理0.5V 失调电压问题、
您是否尝试了以下传感器配置? 请告诉我您的发现。
最棒的
Raymond
您好、Frank、
我会这样做:
e2e.ti.com/.../frank_5F00_ina121.TSC
请记住、P1生成的0.5V 偏移电压仅与+12V 电源电压一样精确。 因此、作为一项改进、您可能需要改用电压基准芯片。 此外、请注意 INA121的电源电压干净、稳定且无噪声。 如果它们包含任何高频纹波、则可能需要进一步的电源电压滤波。
Kai