Other Parts Discussed in Thread: TLV9004, TLV274, LM7705
主题中讨论的其他器件: TLV274、 LM7705
大家好、
我的客户正在评估 TLV9004以替代 TLV274。 他需要确认输出摆幅。
典型值 最大值为10mV 值为20mV。 所有4安培电流都趋向于达到最大值 或在典型值附近摆动。 还是随机变化?
最棒的
Zeming
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Zeming、
每个通道的过程会有一些变化。 每个通道将不会提供完全相同的输出电压、而是相似的输出电压。
输出摆幅取决于各种因素、例如电源电压和负载。 您能否共享您的负载的电源电压和基准电压? 如果您的负载按 此处所述连接到单电源系统中的 GND、 那么您实际上将在输出端得到非常接近0V 的电压。
另一方面、如果您的负载连接到远离电源电压的1/2 Vs、则数据表中的 Vout 与 Iout 曲线将有所帮助。 请注意、TLV900x 数据表的曲线显示了+/-2.75V 电源电压的曲线。
此致、
Daniel