This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9004:输出摆幅

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9004, TLV274, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/981088/tlv9004-output-swing

器件型号:TLV9004
主题中讨论的其他器件: TLV274、 LM7705

大家好、

我的客户正在评估 TLV9004以替代 TLV274。 他需要确认输出摆幅。

典型值 最大值为10mV 值为20mV。 所有4安培电流都趋向于达到最大值 或在典型值附近摆动。 还是随机变化?

最棒的

Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    制造差异将使实际输出摆幅围绕典型值变化。 温度影响更加一致。

    但是、任何单个器件的四个输出的行为都是完全相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    我同意克莱门斯的评估。

    每个放大器将在接近典型值时自行变化。  根据负载等其他条件、最大输出摆幅将发生变化。  此外、请注意、温度会对输出摆幅产生影响。  因此、如果您同时使用全部四安培的最大输出电流、则可能会产生显著的热量、从而调节通道的摆幅。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的评论、Clemens 和 Daniel。

    了解在相同的工作条件下、放大器的行为是相同的。  

    实际上、TLV9004用于设计放大电路。 您能否告诉我、如果所有输入为0V、输出摆幅会产生多大的输出误差?  

    我们是否有数据显示输入= 0V 时的输出摆幅?

    最棒的

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    您可以发布原理图吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    每个通道的过程会有一些变化。  每个通道将不会提供完全相同的输出电压、而是相似的输出电压。

    输出摆幅取决于各种因素、例如电源电压和负载。  您能否共享您的负载的电源电压和基准电压?  如果您的负载按 此处所述连接到单电源系统中的 GND、 那么您实际上将在输出端得到非常接近0V 的电压。

    另一方面、如果您的负载连接到远离电源电压的1/2 Vs、则数据表中的 Vout 与 Iout 曲线将有所帮助。 请注意、TLV900x 数据表的曲线显示了+/-2.75V 电源电压的曲线。

     

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 和 Daniel、您好!

    感谢您的解释!

    该电路如下所示、第一级使用2安培 TLV9004作为缓冲器、第二级使用1安培作为差分放大器。

    客户担心第1级的输出摆幅可能会在第2级放大、从而导致较大的输出误差。 据丹尼尔的评论,我认为这不应该是一个问题。

    最棒的

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    您知道电源电压是多少吗?  这是单电源还是双电源?

    如果您可以提供原理图、这将会大有帮助。  例如、如果这是一个具有单电源的分立式仪表放大器、则可能会出现非常小的误差。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我将通过电子邮件向您发送原理图。

    最棒的

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    请记住、当 OPAMP 的输出电压一直到电源轨时、任何 OPAMP 的性能都会降低。 在这里、您可以看到 TLV9004的开环增益规格:

    更接近电源电压轨将使 OPAMP 保持其线性范围。 一个很好的补救方法是使用 LM7705。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    感谢您分享您的原理图。  我已经查看并通过电子邮件回复了。

    正如我在电子邮件中所解释的、一个获得更高精度的好选择是 Kai 建议使用 LM7705。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel 和 Kai、您好!

    感谢您的有用评论!

    我想你已经清楚地说明了这些要点。

    非常感谢您的支持!

    最棒的

    Zeming