This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3604EVM:LVCMOS25/SGMII 模拟

Guru**** 2542570 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3604EVM, TLV3604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/974384/tlv3604evm-analogue-to-lvcmos25-sgmii

器件型号:TLV3604EVM
主题中讨论的其他器件: TLV3604

您好!

我正在寻找一款具有比较器的开发板、该开发板可从750mV 高电平和0mV 低电平的模拟信号转换为带宽至少为500MHz 的 LVCMOS25和 SGMII。 我发现 了输出 LVDS 的 TLV3604EVM、因此我正在寻找类似的简单易用的器件。

我不确定是否需要轨到轨输入、因为我不熟悉比较器 、所以我很乐意向任何信息的方向指示、以帮助查找符合我要求的 EVM。

谢谢、

Shaun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaun、

    由于这是一个有关比较器与 LVCMOS25和 SGMII 器件连接的能力的问题、我将把这篇文章交给时钟和计时组、看看它们是否可以为您提供进一步的支持。 如果您对 TLV3604本身有疑问、则时钟和计时组可以将此帖子重新分配给比较器组。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaun、

    TLV3604似乎确实可以接受轨到轨输入。 我将此帖子重新分配给了比较器论坛。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaun、

    TLV3604可接受数据表中指定的轨到轨输入。 我知道这不是你的问题。

    根据我可以收集的信息、您需要一个可用于 LVCMOS25/SGMII 输出的 EVM。 我将联系比较器组的其余部分、以确认我们没有针对此类输出的比较器和 EVM "准备就绪"。 我认为您很可能需要自己通过外部组件配置输出。

    我将在周一(2/1)的工作结束时返回给您。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaun、

    我想了解更多有关您输入高电平和低电平以及您的参考电平的信息。

    您还需要什么输出电平? 下面的图2描述了我可以告诉您所需的输入和输出电平的内容

    我知道您提到输入端750mV 高电压和0mV 低电压、因此您在设计中使用的是哪种电平?

    据我所知、我们目前没有任何传播延迟输出器件快于5ns (TLV350x)。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    那么、在这一点上、我的理解是基准电平是 GND。 将有一 个模拟 OOK 1 Gbit 信号 、其中 VIL 约 为0V、VIH 约为250mV、但是 、如果这不适合比较器输入 、则可能会放大。

    理想情况下、希望使用开发板从模拟直接转换到 LVCMOS25、因为这是台式系统、但可以将模拟转换器开发板上使用的任何逻辑电平转换 到 LVCMOS25。 下表显示了我找到的 LVCMOS25电平:

    谢谢、

    Shaun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaun、

    感谢您的澄清。

    至于输入、我建议在输入电压范围的中间位置设置一个基准电压、而不是0V (可能为150mV)。

    0V 基准电压可能会导致输出发生意外转换。

    对于输出、不能使用 TLV3604的 LVDS 配置、因为双向1.2V 输出共模电压和350mV 摆幅只会在850mV 和1.55V 时产生电平。

    由于电压摆幅较低、该模式通常用于速度。

    遗憾的是、我们的器件没有任何一个轨的输出电平为0.4V。

    几个月后、我们将发布一个最大切换速率约为300MHz 的比较器。 如果您决定将来使用该器件、则可以使用连接到比较器每个电源的肖特基二极管。 只需确保电源电流足够高、以便将电压偏置到正确的电平即可。 这样、输出绝不会超过 VCCO - 300mV、也绝不会低于 GND ~300mV。 我附上了一张简单的图纸、其中包含了我要在下面解释的内容。

    如果您无法等待此器件释放、或者切换速率不够快、我可以将此线程转发给时钟和缓冲团队、看看他们是否可以为您的应用找到高速缓冲器。 我还假设它们可以对电源使用相同的肖特基二极管设置。

    我希望这有助于并谨致问候、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢您的帮助、

    我们是否为比较器提供基准电压以及  输入电压?  我将会阅读并了解我是否能够理解这些技术如何更好地工作、我来自光学器件、也不熟悉其中的电子器件方面。

    我曾问过如何使用 LVCMOS25的不同 I/O 标准、也会对此进行阅读、因此可能对 LVDS 感到满意。

    我正在寻找一些可以让系统尽快运行的东西。 因此、可能即将推出的器件是长期解决方案、但与此同时、您能否将此主题转发给时钟和缓冲团队、看看他们是否能够提供帮助?

    再次感谢 Joe 的帮助。

    谢谢、

    Shaun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaun、

    通常、还会提供基准电压。

    我将继续将此帖子转发给时钟和缓冲组、以查看它们是否可以提供适合您需求的缓冲器。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaun、

    我已经阅读过这段对话、不确定我是否可以缩小您的输入和输出要求。 这些要求将改变可与比较器一起放置的缓冲器。

    有关这方面的示例、请按照我的说明访问  TI.com 上的时钟缓冲器页面。 您将能够根据输入和输出类型以及输出频率来降低器件。

    请分享您的限制、如果此工具不起作用、我将乐意支持进一步调查。