主题中讨论的其他器件: TLV3604
您好!
我正在寻找一款具有比较器的开发板、该开发板可从750mV 高电平和0mV 低电平的模拟信号转换为带宽至少为500MHz 的 LVCMOS25和 SGMII。 我发现 了输出 LVDS 的 TLV3604EVM、因此我正在寻找类似的简单易用的器件。
我不确定是否需要轨到轨输入、因为我不熟悉比较器 、所以我很乐意向任何信息的方向指示、以帮助查找符合我要求的 EVM。
谢谢、
Shaun
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在寻找一款具有比较器的开发板、该开发板可从750mV 高电平和0mV 低电平的模拟信号转换为带宽至少为500MHz 的 LVCMOS25和 SGMII。 我发现 了输出 LVDS 的 TLV3604EVM、因此我正在寻找类似的简单易用的器件。
我不确定是否需要轨到轨输入、因为我不熟悉比较器 、所以我很乐意向任何信息的方向指示、以帮助查找符合我要求的 EVM。
谢谢、
Shaun
您好、Shaun、
TLV3604可接受数据表中指定的轨到轨输入。 我知道这不是你的问题。
根据我可以收集的信息、您需要一个可用于 LVCMOS25/SGMII 输出的 EVM。 我将联系比较器组的其余部分、以确认我们没有针对此类输出的比较器和 EVM "准备就绪"。 我认为您很可能需要自己通过外部组件配置输出。
我将在周一(2/1)的工作结束时返回给您。
此致、
Joe
您好、Shaun、
感谢您的澄清。
至于输入、我建议在输入电压范围的中间位置设置一个基准电压、而不是0V (可能为150mV)。
0V 基准电压可能会导致输出发生意外转换。
对于输出、不能使用 TLV3604的 LVDS 配置、因为双向1.2V 输出共模电压和350mV 摆幅只会在850mV 和1.55V 时产生电平。
由于电压摆幅较低、该模式通常用于速度。
遗憾的是、我们的器件没有任何一个轨的输出电平为0.4V。
几个月后、我们将发布一个最大切换速率约为300MHz 的比较器。 如果您决定将来使用该器件、则可以使用连接到比较器每个电源的肖特基二极管。 只需确保电源电流足够高、以便将电压偏置到正确的电平即可。 这样、输出绝不会超过 VCCO - 300mV、也绝不会低于 GND ~300mV。 我附上了一张简单的图纸、其中包含了我要在下面解释的内容。
如果您无法等待此器件释放、或者切换速率不够快、我可以将此线程转发给时钟和缓冲团队、看看他们是否可以为您的应用找到高速缓冲器。 我还假设它们可以对电源使用相同的肖特基二极管设置。
我希望这有助于并谨致问候、
Joe
Joe、您好!
感谢您的帮助、
我们是否为比较器提供基准电压以及 输入电压? 我将会阅读并了解我是否能够理解这些技术如何更好地工作、我来自光学器件、也不熟悉其中的电子器件方面。
我曾问过如何使用 LVCMOS25的不同 I/O 标准、也会对此进行阅读、因此可能对 LVDS 感到满意。
我正在寻找一些可以让系统尽快运行的东西。 因此、可能即将推出的器件是长期解决方案、但与此同时、您能否将此主题转发给时钟和缓冲团队、看看他们是否能够提供帮助?
再次感谢 Joe 的帮助。
谢谢、
Shaun