This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1302:H 桥应用

Guru**** 1831360 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1302, TINA-TI, AMC3302
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/970990/amc1302-application-in-h-bridge

器件型号:AMC1302
主题中讨论的其他器件: TINA-TIAMC3302

你好。

我一直在 H 桥中模拟 TINA TI 上的 AMC1302的行为、结果很奇怪。

AMC1302的输出仅在两侧发生反相脉冲时才有效、因为差分输出。结果是理想的正弦波。

作为一个真正的 PWM 桥、当一侧调制 PWM 而另一侧保持锁定时、传感器仅检测到一个半周期。 在未连接到负载的情况下测试时、两侧均正常工作。 但在使用 H 桥时、VF2不显示任何内容。 我意识到 VF2位于 GND1上、但如何使用它? 该 IC 是否可以真正应用于 H 桥? 我需要隔离并读取电流。

此致、

Vinicius da Silva

原理图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:AMC1302

    你好。

    我正在尝试模拟 AMC1302的 TINA 模型、我在 H 桥上遇到了一些问题以及它的奇怪响应、但当我擦除这些源时、读数变得非常好。  这些来源的重现及其在实际应用中的影响?  

    AMC1302参考模型的设计有一些源、需要使用这些源来仿真该 IC、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinicius!

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  由于您的两个帖子是相关的、我将它们联系在一起、以便将对话保持在一个位置。  您能否提供您正在使用的实际 TSC 文件?  看到电路中还有其他什么是很有趣的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我尝试使用放大器仿真理想的半桥、使用 MOS 仿真真正的全桥。 我使用放大器运算模拟可能通用的 PWM 发生器。

    半桥的工作效果更好、但在应用时、它的理想运行情况不能被视为太多。 我所说的另一个问题是、当正弦波频率较低时、波形失真。 我会在10Hz 至10kHz 的信号范围内使用它、但在低于500Hz 的频率下、AMCs 的输出会变得非常失真。  

    此致、

    Vinicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinicius:

    AMC1302和其他隔离式放大器 TINA-TI 电路并不总能满足您在实际尝试将它们用作隔离式放大器时的期望。  输出侧接地仍然必须以某种方式与输入接地相关。  注-从接地角度而言、我是指 TINA-TI 用于分析的节点。  GND1连接到 H 桥的中间、这很好、5V VDD1源也是此处所示的基准源。

    GND2相对于用于输入源的"接地"符号是浮动的。  您可以在 GND2节点和接地符号之间添加电池、以促进 AMC1302的输入和输出之间的电压差、从而清除失真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回复。 我按照参考设计的说明连接了接地端。 我没有进行仿真、因此结果是错误的。 那么、让我看看我是否理解:

    • GND1必须连接到分流电阻器的一侧、还需要连接到整个电路的接地端? 我说、因为在数据表中、GND1仅在分流器上、而在仿真参考设计中、GND1在两者上都连接。 将 H 桥的一侧连接到其他电源的接地端是否危险?
    • 我尝试在接地端和 GND2之间使用电压源、但仍然有噪声。 当我切断隔离器并读入时、我有正确的信号、但即使更改了值和结构、我也无法恢复信号。 IN 读取保持不同、输出也是如此。
    • 我尝试了接地和 GND2之间的电压源、但它太敏感。 在 PWM 上插入的信号频率的任何变化都会失去稳定性。

    重点是保持信号的完整性并具有正确的读数,但我不能再读取信号。 我在 PWM (2)上将 GND1和 GND2接地。 如果你能核实问题是什么、我很感激。

     

    此致、

    Vinicius

    e2e.ti.com/.../AMC1302.tsce2e.ti.com/.../8081.PWM_2800_2_2900_.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinicius:

    GND1最初的使用方式是正确的、当您将其连接到 TINA  接地时、您将违反共模输入。  查看随附的更改、并告诉我 you.e2e.ti.com/.../Vinicius.TSC 是否有意义

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    非常感谢您的更改。 它现在确实起作用了。

    我只是不明白我标记的源的含义、就像图片一样。 它是源到 VDD1的差分电压? 它仅用于仿真、我不需要在实际应用中执行此操作?

    在实际应用中、我应该像仿真一样用这种方式进行布线?

    此致、

    Vinicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinicius:

    您可以将正方形中标记的 V1源设置为0V 或1000V -如果您知道您的终端隔离需求、则可以根据需要将其调整为 GND1和 GND2之间所需的任何电压电平。  您甚至可以完全删除源(用于仿真目的)。 我知道 TINA 没有一种好方法来基于两个不同的接地运行仿真、因此您必须人工提供与仿真的连接。

    在您的终端(实际)电路中、VDD1源是连接到 H 桥的"负载"的浮动电源(与您最初绘制的方式相同)。  GND1和 GND2将彼此完全隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我在仿真中了解了有关隔离的信息。

    但我不理解您对电路的看法。 它的绘制方式将与仿真相同? 最终的真实电路应该是怎样工作的、就像 H 桥上的仿真一样?

    此致、

    Vinicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinicius:

    在数据表中绘制的方法是最终实现 AMC1302  您需要以 GND1为基准的 VDD1 5V 电源。  这是一个连接到 H 桥中心的浮动电源。  VDD2和 GND 2以控制电路的其余部分为基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tom、

    您的答案听起来像是我的电路关于浮动电源是错误的。 实际上、它类似于数据表。

    实际上、我应该使 VDD1和 GND1保持分离、而不是让电源悬空?

    此致、

    Vinicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinicius:

    我想我们彼此很困惑!

    VDD1的5V 电源必须以 GND1为基准。  H 桥的低侧电压电势不会与桥的中点处于相同的电压电势、但这是 GND1的参考点、如 ADS1302数据表所示。  在本例中、VDD1源实际上是浮动电源。  正常应用是将 AMC1302的 GND1连接到'INN'引脚、正如您在 TINA 电路中所做的那样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom。

    因此、我实际上需要连接 GND1以使其浮动、除此之外、还需要在5V 电压上进行参考?

    5V 电压将由稳压器供电、因此我需要在稳压器上而不是在电路的接地端参考它?

    此致、

    Vinicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确!  

    在将 PCB 提交到制造商之前、请随时让我们查看您的最终原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    非常感谢您的所有支持。

    我正在完成原理图、并出现了疑问。 浮动电源可以向其他组件供电、还是应该将其专门用于 AMC1302?

    正如我之前评论过的、我将使用电源稳压器。 那么、它应该只提供节点 VDD1和 GND1?

    此致、

    Vinicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinicius:

    更常见的情况是、您只需为 AMC1302供电、而不查看原理图、我想不到您可能还需要该电源供电。  您还可以查看 AMC3302、这是一款不需要外部高侧电源的新器件、最终可能会使您的设计更简单一些

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    我想知道这种可能性、因为我有其他 IC、而为 VDD1供电的5V 电压稳压器将用于为其供电。 但我还想 AMC1302的浮动会改变为其他组件提供的功率。 这种肯定是对的吗?

    此致、

    Vinicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不一定会改变功率、但其他芯片都必须以 GND1节点为基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    那么、正如我之前说过的、要使用电压稳压器创建浮动电源、我应该这样使用吗?

    此致、

    Vinicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错!  你明白了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    关于该方案的 PCB 布局、如果我要参考 GN1上的通信、也用于散热的稳压器的裸片应使用相同的 GND1连接或在电路的 GND 上参考它?

    如果我要使用两个 AMC1302、每个 AMC1302应该在饱和状态下都有一个稳压器、或者我可以将它们绑定到稳压器通信的相同基准上?

    此致、

    Vinicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinicius:

    查看 AMC1302数据表中的图56。  电路利用5V 齐纳二极管切断高侧栅极驱动器电源、以提供 VDD1。  VDD1的电源必须以 GND1为基准。  接下来、看看图52 -这是一个三相设置、它应该与您正在执行的操作类似(只有一对额外的晶体管)。  图52中的每个 AMC1302器件都需要自己的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    我明白你的观点。 因此、我需要对每个 AMC1302的 VDD1电源进行个性化设置。  

    关于输出、实际读数由 OUTP 和 OUTN 之间的高度计给出? 实际上、标准化增益读数是为了使输出与输入匹配、并且两者都处于相同的电平、对吧?

    在图57中、它有一个浮动电源标签、但这两个标签都引用相同的接地、这是否是稳压器的通信电压、对吧? 但 VDD2上参考的接地是相同的接地? 我了解到了我们到目前为止所做的原理图、但当接地层上的所有内容都被引用时、这个布局让我感到困惑... 或者我需要使用其他方法来使电源浮动? 您是否有任何建议的方法来实现该目的?

    此致、

    Vinicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BOM 直径比孔、

    是-每个 AMC1302都有独立的隔离式电源。   

    是-在 OUTP 和 OUTn 之间读取差分输出。  输入为+/-50mV、增益固定为41V/V  输出的共模电压为1.44V、因此相对于 GND2、您会看到 VOUTp 和 VOUTn 在.5V 和2.5V 之间摆动。

    图57有两个接地平面-一个用于高压侧(GND1)、一个用于低压侧(GND2)。  如果它们都使用相同的接地平面、则本质上不会有隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tom

    关于该方案的 PCB 布局、如果我要参考 GN1上的通信、也用于散热的稳压器的裸片应使用相同的 GND1连接或在电路的 GND 上参考它?

    我对稳压器的使用有点困惑。 我绘制了一张图、展示了之前稳压器电压的使用情况、您说过它是正确的。 但我怀疑、如果我不在真实的地面上引用它、它是否能够正常工作、这与一些有关避免浮动稳压器的数据表说明一样。 数据表还建议使用 LDO、但原理图不清楚。

    之前的设计:

    这一个问题产生了疑问:

    此致、

    Vinicius  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinicius:

    我想我们可能会回到我们的起点。  在第二个电路中、您使用的是连接到 GND1的接地符号、这是您从 TINA 电路开始的方法、它可以追溯到何时。  该接地符号也与 H 桥的下半部分相关(请再次参阅 AMC1302数据表中的图52 -请注意(-) Vbus 被视为高压"接地")  通常、有一个隔离式栅极驱动电源相对于高压接地"浮动"、其返回路径本质上是 H 桥的中点-将该节点称为"ISOGND"。  在上面的第一个电路中、栅极驱动电压、LM7805和 AMC1302被连接至这个 ISOGND 节点。  假设栅极驱动电压为12-18V (相对于 ISOGND)、这将是7805稳压器的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom  

    我对原理图进行了改进、现在我想我和您的想法一样。 对误解表示抱歉。

    您可以查看此 sketch 吗?

    此致、

    Vinicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好!  看起来很棒的 Vinicius!