This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:LM2903-Q1的输入电流限制

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/981462/lm2903-q1-input-current-limit-of-lm2903-q1

器件型号:LM2903-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2903

大家好、

我是否可以询问 输入电流限制 LM2903AVQPWRQ1和 LM2901QDRQ1、绝对最大额定值? 我在数据表中找不到它。

谢谢。

此致、

利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当保持在 Vi 限值内时、不会有危险的电流流动。

    不带-Q1的 LM2903的限值为−50mA。 我想、如果允许这样做、Q1认证将变得更加困难或不可能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yazhu、您好!

    Q1裸片主要与商用裸片相同、因此-50mA 流明显示的值很可能有效。

    由于数据表中未注明、因此我们无法保证值。

    我个人认为-50mA 有点高、这会将其推入故障区域。 最初的-Q1作者可能认为同样的事情...

    "B"版本的绝对最大值规格为-20mA、与我预期的规格更一致。

    因此、我将使用-20mA 作为非 B Q1的"工程指导"。

    如果需要指定值、则应使用"B"版本(升级)。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    了解。 感谢您提供详细信息。

    此致、

    利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yazhu、

    如果负输入电压经常到达 LM2903、我会借助此电路来钳制输入电压:

    Paul Grohe 自己编写的这份非常好的应用报告详细地解释了这个电路:

    LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南(修订版 A)

    Kai