请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2903-Q1 主题中讨论的其他器件:LM2903
大家好、
我是否可以询问 输入电流限制 LM2903AVQPWRQ1和 LM2901QDRQ1、绝对最大额定值? 我在数据表中找不到它。
谢谢。
此致、
利维亚
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Yazhu、您好!
Q1裸片主要与商用裸片相同、因此-50mA 流明显示的值很可能有效。
由于数据表中未注明、因此我们无法保证值。
我个人认为-50mA 有点高、这会将其推入故障区域。 最初的-Q1作者可能认为同样的事情...
"B"版本的绝对最大值规格为-20mA、与我预期的规格更一致。
因此、我将使用-20mA 作为非 B Q1的"工程指导"。
如果需要指定值、则应使用"B"版本(升级)。
您好、Yazhu、
如果负输入电压经常到达 LM2903、我会借助此电路来钳制输入电压:
Paul Grohe 自己编写的这份非常好的应用报告详细地解释了这个电路:
LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南(修订版 A)
Kai