This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA250:脉冲电流输入的 INA250传播延迟

Guru**** 2982050 points

Other Parts Discussed in Thread: INA250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/974325/ina250-ina250-propagation-delay-for-pulsed-current-input

器件型号:INA250

输入电流和输出电压之间存在明显的延迟。 延迟取决于输入电流电平。

有关详细信息、请参阅附件。 (如果您无法打开文件、请向我提供您的电子邮件地址、以便我可以将其发送至 directly..e2e.ti.com/.../TI-Inquiry-INA250-for-E2E.pdf)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请再次发布 pdf 并使用“插入文件”按钮(回形针):-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好6541046、

    您是否可以再尝试一次、按照上面提到的方式发布 pdf?  如果您仍然不成功、我将向您发送一封私人邮件、其中包含我的电子邮件联系人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、我再次上传 pdf。 也许你不能打开它,因为我们的公司

    如果我通过电子邮件发送、则说明解锁了密码。

    i e2e.ti.com/.../1781.TI-Inquiry-INA250-for-E2E.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我仍然不可能打开它:-(

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好6541046、

    这是一个相当严重的拖延,我们不应表现出这种拖延。  我最初的想法是、在电流流经分流器之前、您没有充分接通 INA250、或者由于长线/走线的电感、您的电流监视器和流入 INA250的电流之间存在差异。  对于第一个可能的原因、我认为监控器件电源将会很有帮助。  对于其他可能的原因、我会尝试使用更短、更致命的导线。 但是、如果不是这样、则可能是您在激光二极管前面的电容器。  该电容有多大、您从哪里获得绿色信号?  如果这是一个大电容器、并且它被放电至低于激光二极管导通阈值的电压、那么它可能会在充电过程中从您的电源中拉出大量电流、同时使其从通过 INA250的路径中吸收大部分电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    由于我的公司安全、上载的文件似乎已被加密。

    如果您可以让我知道您的电子邮件地址、我可以直接将其发送给您。 在这种情况下、文件 将被解密。

    Yonchan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:


    感谢您的建议。 我已经检查了您的观点:


    1)器件电源:+5V 已充分提供给 INA250 EVM 的 VS 端子。
    2)导线缩影:为了测试目的,我拔下了导线(连接激光阳极和阴极时,每个导线~30cm,但它足够厚)。
    相反、虚拟二极管(引线类型)直接连接到激光驱动器模块、并且我观察到对延迟没有影响。
    3) Capator:电容为~1000uF (两个电容,分别为470uF//470uF)。
    4)电流探头:位于 INA250分流电阻器的高侧。 绿色信号(=LD 电流)是不可变的、无论它位于分流器的高/低侧还是激光的阳极/阴极。
    5)充电和放电:电容器在激光导通期间存储足够的电荷和放电。 电源为电容器充电(电流越来越多地流入电容器以构成放电。) 我检查了电容在导通期间保持>4.5V 的电压。

    因此、我怀疑延迟(尤其是低电流)来自 INA250芯片本身。
    分流电阻仅为2m Ω、因此当0.36A 电流流经分流器时、放大器的输入电压仅为2*0.36=0.72mV。
     放大器通常会检测到这种情况吗?  

     
     
    此致
    Yongchan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yongchan、

    感谢您为我检查这些项目。  明天我将尝试进行一些基准测试、看看我是否可以复制您的结果、然后我将分享我发现的任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yongchan、

    我今天运行了一些测试、发现了一个类似的问题。  我的延迟仅为30us、我使用了 A2增益型号、因为我手头没有任何 A3。   在与同事讨论之后、它似乎是器件失调电压与接地参考电压的组合。  器件失调电压可以是正的、也可以是负的。  如果它为负、偏移会被放大、并尝试将电压推至低于基准引脚、该引脚已接地。  在这个特定的例子中、器件处于线性运行之外、并且这个区域之外的转换看起来像是一个延迟。  因此、我可以通过两种方法来解决此问题。  一种方法是让您的基极电流足够高以克服、并将电压偏移引入输入、我怀疑这不是您的选择。  另一个是提供一些非零电压基准。  下面是我收集的一些测量结果。  对于这些测量的质量、我深表歉意。 这些显然看起来非常嘈杂、这是因为我必须使用的回放的电源噪声极大、并且电路路径未得到优化。  不过,我认为这些例子说明了所建议的解决办法,将有助解决延误问题。

    黄色=负载 iMonitor、品红色= INA250输出电压

    初始情况、Vs=5V、Vref=GND、0.36A 阶跃、转换~30uS

    第二种情况、Vs=5V、Vref=GND、0.5A 至0.86A 步长、瞬时转换

    第3种情况,Vs=5V,Vref=300mV,0.36A 阶跃,4uS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您提出 具有实验证据的解决方案。

    我刚刚完成 了复本测试、向 VREF 请求+0.5V 电压、并发现延迟 从76us 降低 到12us、这清楚地解决了问题。  

    我 对结果很满意 、  并将在明天通过电子邮件发送测试的详细信息。

    此致、

    Yongchan