This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4561:令人困惑的规格

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4561, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/980229/ths4561-confusing-specifications

器件型号:THS4561
主题中讨论的其他器件: THS4551

仍在不断地寻求出色的线性输出电流示例-本来希望 THS4561将是这篇音频文章的示例、但现在不是这样、  

这里是一个早期的5V THS4551持续输出电流、可以理解这一点、是的、+/-2.5V 差分将在单电源上工作、因为每个输出摆幅大约为2.5V +/-1.25V。 我想我将在文章中使用 THS4551、因为 THS4561太混乱了。  

THS4561是一款复用型器件、  

首先、规格表已折叠到5到12V 范围、好的、但该器件设计用于3V 工作、3V 时有曲线、3V 规格发生了什么情况?  

此外、对于线性电流输出、负载在哪里-您当然可以求解它、但应该在那里列出、在连续输出电流规格线上、电源是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael、

    将会研究您对 THS4561电流规格的负载和电源的问题。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    对于线性电流输出、5V 电源的负载为125欧姆、12V 电源的负载为200欧姆。

    关于连续电流输出规格、这是由5V 电源供电的。  

    最棒的

    Hasan Babiker